This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:变压器设计

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694284/ucc28c43-transformer-design

器件型号:UCC28C43

您好!

我正在设计 UCC28C43D 的48V 隔离式降压/升压转换器。

输入范围(36V-75V 直流)。

隔离式输出48V-DC。

电流要求:2A。

当我在 webench 上输入这些要求时、它会要求我设计一个定制变压器。  

是否有人可以帮助您设计符合要求规格的变压器?  Webench 向我推荐了用于变压器的内核和 Bobbin、但 DigiKey 上不提供。 即使我得到这些 材料、在哪里可以找到绕组材料以及如何缠绕它?

谢谢  

Vishal Kakade

研发工程师

逻辑成果技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    由于您不熟悉变压器设计、最好联系 Wurth Electronics 并请求他们为您提供定制 变压器。

    Emil Nierges 将能够帮助您满足您的要求。

    联系人:Emil.Nierges@we-online.com

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的响应、您能向我推荐任何现成的参考设计或符合我要求的变压器。

    此致

    Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,
    遗憾的是、这需要是定制部件、您将无法找到现成的解决方案
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,
    因为自您上次发布以来已将近3周。
    我将此帖子标记为已关闭。
    如果您需要进一步帮助、请打开新帖子
    此致
    John