This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:2+1 ATX 电源中用于负载共享和冗余的配置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694781/tps2410-configuration-for-load-sharing-and-redundancy-in-2-1-atx-power-supply

器件型号:TPS2410

您好!

我目前正在尝试在 功率共享应用中使用 TPS2410来启用2+1冗余电源系统。 系统的总功耗最大为1500W、在任何给定时间由两个750W 电源供电。 有第三个电源我正在尝试确保在原始2之一出现故障时启动,并保持打开状态,直到更换/维修原始电源。 或者、系统也可以仅在1/3的要求下使用全部3个电源、如果有一个电源出现故障、则可以将其余电源推至要求的1/2。 PSU 未指定用于电流共享,因此应可进行热插拔。

对于在类似应用中使用的特定 FET、是否有任何建议? 它们应该能够在70A 时连续可靠地处理24-30V 的尖峰(已经将裕度考虑在内)。  

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hussam、

    此应用的电源电压范围是多少?
    这将有助于根据您提供的电源要求选择 ORing 控制器和 FET。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行或操作的电源电压为12V 直流。

    谢谢、

    胡萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    TPS2410的处理电压不能超过16V。
    我们建议使用目前处于预览阶段的 LM74700。

    有关单通道原理图、请参阅 EVM、对于 ORing 应用、需要将其加倍。

    可选择额定电压为40V Vds、20Vgs、可承载最大70A 电流的 MOSFET。

    但是、Rdson 需要基于标称电流(标称值)
    Rdson (m Ω)= 20/标称值(m Ω)。

    对于25A 标称电流、FET Rdson 为0.8m Ω。
    您可以使用 parallel FET 来实现这种低 Rdson。

    此致、
    Kari。