This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:稳定性环路分析

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687626/ucc28070a-stability-loop-analysis

器件型号:UCC28070A

您好!

我的客户有以下问题:

我们在电池充电器中使用 UCC28070A 交错 PFC 控制器。 我想知道如何执行稳定性环路分析、尤其是对于使用电流感应变压器感应开关电流的电流环路。  如果您对执行此测量有任何建议、请告诉我。

我已经分享了 PSDS 的一些材料 、这些材料在这里可能会有所帮助。 您是否有其他对客户有帮助的应用手册或建议?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slup387.pdfHelloChuchen、

    您可以通过在 VSENSE 反馈路径中放置一个小电阻(100欧姆左右)并在其中注入信号来执行系统的闭环频率响应。 此操作过程在随附的本文档中进行了说明。

    您还可以从负载瞬态测试中获取有用的环路稳定性信息、如以下文档所述

    最后、TI 还举办了一系列全面 的控制理论研讨会、内容丰富:

    training.ti.com/control-theory-seminar-4-part-series 响应稳定性分析&tisearch=Search-EN-Everything

    希望这对您有所帮助

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供此信息。  客户已查看此信息、但它非常通用。  您是否有更多有关测量 PFC 转换器环路稳定性的具体信息、尤其是对于使用电流感应变压器进行电流感应的 UCC28070A。

    谢谢、

    Chuchen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuchen、

    我不同意您对本文档的看法、因为它"非常通用"。 这些文档和参考资料详细介绍了在电源上执行闭环测试的方法、还 描述了与高压输出相关的测试程序。  UCC28070A 使用电流互感器来感应 FET 电流并使用合成方法来计算总电感器电流、这在测量环路性能方面实际上并不重要。
    很抱歉我得不到帮助。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢 您提供的材料和支持。  客户提供了一些其他反馈、您能对此发表评论吗?

    "我之所以要求提供具体示例、是因为 UCC28070A 是一款 PFC 控制器、专门用于交流/直流转换器。 输入电压为交流电、因此工作点根据瞬时输入交流电压变化。 该控制器更重要的是平均电流模式控制器、它包含一个外部电压环路和一个内部电流环路。

    电压环路的测量是相当标准的、但电流环路有点棘手、因为电流环路从电流感应变压器接收反馈、从电压环路接收基准、因此我们必须断开电压环路。 环路测量的基础知识是、您无法测量由多个环路组成的稳定性。

    此外、如果我断开电压环路、由于这是一个升压转换器、因此也有损坏器件和输出总线电容器的危险。 此外、过压保护与输出电压检测引脚相结合、因此如果我们禁用输出电压环路、这也将禁用 OVP 功能。"

    -丘兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chuchen、
    如果您只是想测量内部电流环路的频率响应、那么我没有任何参考材料可供您参考。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuchen、

    增益相位分析仪的制造商之一将本文档集中在一起、用于 PFC 电压和电流环路分析。

    www.bturesearch.com/documents/06.pdf

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chuchen、
    由于您在3周内未回复最新帖子、我将此帖子标记为已关闭。
    如果您有进一步的疑问、请打开新帖子
    此致
    John