This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:BQ78350 R1和 R2有何区别?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709975/bq78350-r2-device-fw-what-is-the-difference-for-bq78350-r1-and-r2

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ78350-R1

您好、E2E、

我们的客户正在使用 BQ78350。 当它们从 MCU 向 BQ78350-R1发送关断命令时、F/W 已消失。 然而、当同一操作时、F/W 并未在 BQ78350-R2中消失。

BQ78350 R1和 R2有何区别?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    TRM 附录介绍了 bq78350-R1和 bq78350-R2 FW 之间的差异。
    www.ti.com/.../sluubm6.pdf

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您快速回复。 是否没有 R1与 R2的比较表?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    信息是我提到的文档(第3节:AddedFeatures、第4节:Changed and Removed Features)、但不在表中。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    在文档 SLUUBM6中、未编写有关 R1的 F/W 删除的内容。 请告诉我有关 R1的 F/W 删除的详细信息。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    您能澄清一下"F/W 删除"的含义吗? 是否正在发送 ManufacturerAccess() Shutdown 命令以启动关机? 之后会发生什么情况?

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    您是否仍对此有疑问、或者我们是否可以关闭此 TT?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请关闭此主题。

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的文件。
    在 R2上、程序存储器区域的值在运行期间发生变化。
    将任何值编程到0x003FFFFF。

    您知道类似的情况吗?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    我认为没有附加文件。 但是、固件会使用某些闪存空间来记录值、我们不会发布有关固件操作的详细信息。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    您认为这是正常行为吗?
    我不要求发布有关固件操作的详细信息。
    我想知道原因和纠正程序存储器区域已被修改。

    为什么器件会修改程序存储器区域? 它是否正常运行?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    我无法确认该特定位置的行为是否与图像中的行为正常。 您需要附加该文件。 我需要请求我们的固件团队进行调查、以提供明确的响应、这需要几天的时间。

    您是否在器件中遇到与此观察结果相关的问题或行为?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否忽略我的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    请参阅我对您的上次答复。 您曾在另一个线程中报告过一个特定的闪存位置已更改、我曾解释过、器件有时会使用数据闪存来存储值。 您是否已向我们发送了我请求的输出文件? 此外、您还需要回答我之前的问题:"您是否遇到了与此观察结果相关的器件问题或行为?"  

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    >>您是否在设备中遇到与此观察结果相关的问题或行为?"
    发生问题的频率因器件而异、但一旦发生、寄存器将刷新、并且必须在运行期间重新写入。

    e2e.ti.com/.../1256.reg.PNG
    在 R2上、程序存储器区域的值在运行期间发生变化。
    将任何值编程到0x003FFFFF。

    >>我无法确认此特定位置的行为是否与图像正常。
    我们为什么不能断言它是异常的?
    您知道类似的情况吗?
    您认为这种情况正常吗?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    您可以附加完整的.srec 文件吗?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    我能够让别人看你所附的图片、左侧的图片看起来确实是错误的。 这不是正常行为。

    此行为是否可重复?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    好的。 我将在未来几天内添加.srec 文件。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    >>左侧的图片看起来确实是错误的。 这不是正常行为。

    我认为也是这样。

    >>此行为是否可重复?

    是的。 我们的客户构建了100个系统板。 6块电路板上出现此问题。
    如果这种情况结束,它们打算大规模生产。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    我知道。 对于观察到问题的6块电路板、他们能否重复该问题? 如果问题是可重复的、这将是很好的、因为他们将能够验证任何潜在的解决方案。 您还能向我发送电路板上 bq78350电路的原理图吗?  

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    好的。 我向客户申请。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    我向您发送了一个朋友请求、以便我们可以继续此调查、作为私人对话来调试可能发生的情况。 我现在将关闭此主题、并在解决问题后进行更新。

    此致、
    Matt