This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:发生故障的单元、此开关位于 RE102中

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693375/tps43061-unit-failing-which-has-this-switcher-in-re102

器件型号:TPS43061

由于 我们未通过 RE102辐射测试、因此需要有人查看原理图、以确保用于 TPS43061RTER IC 的所有组件都是正确的值。 我们禁用了其他电路、仅启用了该电路、但我们未能指出开关电路正在添加 noise.e2e.ti.com/.../TI-TPS43061RTER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    影响 RE 的两个因素是组件选择和 PCB 布局。 您能否分辨出您在哪些特定频率下失败了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来在100 - 300MHz 范围内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请获取开关节点波形、并查看它显示的任何提示。 我在开关节点上看不到栅极电阻器或缓冲器、这两种电阻器都有助于在开关瞬态期间降低开关节点电压的 dv/dt、从而降低 Re。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将检查并返回、还会看到使用和不使用栅极电阻器和缓冲器电路的变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivin、
    有更新吗? 我们是否可以假设问题已解决并立即关闭此主题? 如果您有更新或其他问题、只需回复即可重新打开此主题。

    谢谢、
    Youhao