请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 附件为 SCH、本设计的满载为20V 4.5A、输入电压范围为9~32VDC。
测试条件:输入24V、输出20V 2A、此 PCBA 正常工作。 当负载变为20V 4A 时、输出电压将下降至4V、一分钟后、IC (LM5176)受损。
请检查一下 SCH、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Youhao:
感谢您的回复。 检查后、电流感测电阻器焊接良好。
Q2驱动器波形。 PCBA 可加载3A (输入31V,输出20V)、
当 PCBA 负载4.5A (少于30秒)时、LM5176将损坏,移除负载、PCBA 无法再次工作、更换新 IC、PCBA 将工作。