This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050MK-1EVAL:使用 LM5050MK-1的 ORing 电路

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713675/lm5050mk-1eval-oring-circuit-using-lm5050mk-1


希望这个很清楚

我有两个电源、我需要检查是否正确实施了电源 ORing。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ambuj 您好、

    感谢您发表问题。
    原理图不是很清楚、能否附上分辨率更好的原理图图片。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    我已编辑了先前发布的原理图。

    此致、
    Ambuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在等待对我的查询的任何答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、AmbujAgarwal、

    我已经查看了更新的原理图并有以下评论。

    U4和 U5的散热焊盘是 MOSFET 的漏极、必须连接到漏极。
    2.我们建议将 Vs 引脚连接到与输入 IN 引脚通过100欧姆连接的同一电源。 (U2与引脚通过 R2连接到 BAT_IN、U3与引脚通过 R3连接到 Ext_pwr)。 这是为了避免在一个通道电源关闭时从 OUT 到 IN 引脚的泄漏。
    MOSFET U4和 U6是30m Ω FET、建议的额定工作电流为0.75A、最大电流约为5A。

    该应用中的标称电流和最大电流是多少。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢答复,尽管拖延了。 我的应用的标称电流为1A、最大为1.5A。