This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170启动问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694654/tps40170-tps40170-start-up-issue

器件型号:TPS40170

大家好、我使用 TPS40170 稳压  器将16V 至32V 范围输入转换为3.3V 输出、4A 电路。 在初始设计中、某些电路板可在所有输入范围内正常工作 、但某些电路板在16V、室温和-40C 条件下无法正常工作。

我正在使用10nF 软启动电容器,当我将 CSS 更改为47nF 时,所有电路板在所有情况下都可以正常工作。 使用10nF 软启动电容器时,我看到该电源出现了一种奇怪的现象,在16V 时,模块不会打开,但它在8V 和24V 的所有温度范围内都能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    您能否共享原理图和布局?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我已为您的 referencee2e.ti.com/.../db336991.pcb_5F00_1.pdf.Thanks 附上原理图和布局文件

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    输出电压的较快斜坡时间意味着输出电容器需要更多电流来为输出电压设定点充电。 因此、在快速斜坡间隔期间、电流限制似乎处于启用状态。

    在布局方面、建议减小 SW 节点覆铜的面积、因为这会导致电场耦合并增加高频 EMI。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    注意 LDRV 上的10k 电阻接地-将其更改为开路或20k 会为高侧 SCP 检测选择更高的阈值。 如果在启动过程中发生断续、这可能有助于启动。 VIN 引脚滤波器也可能导致 SCP 检测问题。

    如果问题不是 SCP 或 OCP,则可能是电路板布局/噪音。

    此外、低侧栅极上的1nF 会增加 总栅极驱动损耗-仅在 CDV/dt 击穿是一个问题时才需要。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

    我在 LDRV 上使用20K 电阻器将电路板修改为接地,在16V @室温下工作,但在-40C 下无法正常工作。

    当模块未打开时、 我们在 SW 引脚上观察到7个脉冲、它会关闭、这意味着它是 OCP 或 SCP 问题。

    谢谢

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、

    尝试增大软启动电容。 此外、VIN 引脚的 RC 滤波器可能会在这里产生影响。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    如果没有其他活动、您可以单击 Resolved (已解决)关闭此主题。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    很抱歉,我的回复延迟了。  我 已将   100多个模块上的软启动电容从10nF 更改为47nF 、并在所有情况下进行了测试。  仍 有三个模块在室温和16V 冷温度下发生故障,无法打开此模块。

    谢谢

    Siva