This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:此 IC 是否为电路板供电以及为电池充电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707010/bq24600-will-this-ic-power-the-board-along-with-charging-the-battery

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: BQ24610

大家好、

我需要器件通电、并在通过9V 直流电源供电时为电池充电。

BQ24600 IC 是否支持此要求、或者该 IC 是否仅用于电池充电?

如果是、请您建议如何操作? 如果没有、请告知我支持此功能的替代器件?

我的电池为7.4V @ 10Ah、有6个电池单元、充电电流=5A

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电池是锂离子电池吗? 6号电池是并联还是串联的? 我想问题是电池充电电压是多少? 7.4V 是典型值为2s 的标称电压。 那么、您的充电电压是8.4V 吗?

    "我的器件"是什么意思? 您是指系统负载? 如果您正在查看电源路径函数、则可能需要查看 bq24610。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、其锂离子电池的最大电压为8.4V、标称电压为7.4V、使用6节无电池(电池排列显示在随附的.ppt 文件中)

    此处的充电电压为8.4V (最大值)、充电电流为5A

    是"我的设备"是系统负载。

    现在我的问题是、是否有合适的电池充电 IC、它可以为系统负载供电、并在通过直流电源供电时为电池充电?

    请建议符合我要求的合适器件?

    该单元格组织已附加、供您参考

    此致、

    Karthike2e.ti.com/.../Cell-Organization.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在上一篇文章中提到的、请查看 bq24610。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请忽略之前的单元格排列,在与供应商联系后,实际的单元格排列将附加在.ppt 文件中。它基本上是2S 和3P 配置。 电压最大值为8.4V (典型值为7.4V)电压@ 10Ah 电流。 您能给我推荐符合电池要求的合适电池充电 IC 以及合适的电量监测计吗?

    IC 是取决于串联电池数还是总电池数、因为对于参数搜索、我需要输入电池数。 请给出建议?

    e2e.ti.com/.../2476.Cell-Organization_5F00_1.2.pptx

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    有关电量监测计的相关问题、请开始新的开机自检。 我们的电量监测计团队应该能够在这方面为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    感谢您的回复,对于电池充电 IC,您能给我推荐合适的器件吗?

    对于电量监测计,我将提出一个新的问题。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    是的。 如果适配器具有足够的功率、BQ24610可以在为电池充电的同时为系统加电。

    此致、

    Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的宝贵建议和指导。我将继续介绍 BQ24610。

    我的适配器输入为9V 直流、电池充电电流为5A (最大值)、系统负载为5V @ 3A

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    我们没有听到您的反馈。 希望 BQ24610能为您服务。