This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:要充电的单节锂离子电池

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ25896, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708161/bq24253-single-li-ion-battery-to-be-charged

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ25896BQ24650

尊敬的先生:

               我们正在开发新的太阳能系统基础气体检测器。 我们需要合适的 TI IC 来实现气体检测应用。

应用:

               系统持续需要20毫安、500毫秒需要2安尖峰 有一个锂离子可充电电池(3.7V 锂离子)。

此外、我们还使用30W 12V/1.4A 至1.7A 输出太阳能电池板。 请针对相同的情况推荐合适的电路和 IC。  

BQ24253是否适合为该锂离子电池充电?

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    bq24253不能接受12V 输入电压。  如果您有可用的主机软件来实现最大功率点检测、则可以使用 bq25896。  如果没有可用的主机、您可能会考虑使用 bq24650并在  表征您的太阳能电池板后添加 www.ti.com/.../slua586中所述的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由太阳能电池板供电的 bq2589x 的参考设计。

    ti.com/tool/TIDA-01556

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Atul、

    我们希望 Jeff 推荐的参考设计能有所帮助。