This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:在省电模式下、1.5v 时输入电流意外过高(3x)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691734/tps61201-unexpectedly-high-3x-input-current-at-1-5v-in-power-save-mode

器件型号:TPS61201

您好!

如另一个线程中所述、我确实使用 了 LPS3015-222MRB 功率电感器、问题得到了缓解、但未得到解决。

最终、我发现 TPS61201无法在输出电压崩溃或输入电流变得非常高之前提供超过100mA 的电流。

我的输出功率要求为3.3V、持续时间高达2分钟、高于200-250mA。

我的输入功率要求最高为3V 电池、但理想情况下为1.5V 或更低。

正如我说过的、如果我使用1.5v 电池、对于小负载、输入电流会非常高(800mA+)。

我认为我已正确连接稳压器。  我还在分线板中使用了稳压器、并产生了相同的结果。

如果我遇到这些结果、您能否就我可能做得不正确的事情提供一些反馈?

或者告诉我、我是否试图在我的预期中错误地使用该器件?

谢谢你。

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查 IC 是否损坏? 您可以测量 SW 和 GND 引脚之间的阻抗吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    我使用了多个 IC、所有 IC 似乎都表现出了这种行为。

    >测量 SW 和 GND 引脚之间的阻抗

    SW 表示 L (电感器)引脚?
    您是否在询问交流阻抗? 还是直流电阻? 我无法测试交流阻抗。
    您是说裸模块 L 引脚连接到 PGND 吗? 或具有电感器和电容器的模块等?

    谢谢。


    道格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    1.观察到问题时、您能否测量 Vbat、L 和 VOUT 引脚波形?
    2.您可以使用万用表测量 L 引脚和 GND 引脚之间的直流电阻、以检查 IC 是否损坏
    该博客可以帮助我们快速调试该问题
    e2e.ti.com/.../tips-in-debugging-a-boost-converter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾斯珀、谢谢您、我很快就会跟进、但已经延迟了。  希望尽快回复结果。

    谢谢。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我已经进行了您要求的两次测量。

    >  1.观察到问题时、您能否测量 Vbat、L 和 VOUT 引脚波形?

    是的、这里是一个示波器捕获、其中 Vbat="REG in"、L="L"和 VOUT="REG Out"。

    我有三个屏幕截图:

    • 50mA 的恒定电流
    • 200mA 的恒定电流
    • 500mA 的恒定电流

    在所有情况下:

    • 为稳压器供电的电源设置为3.0V
    • 稳压器 PS=高电平(禁用)
    • UVLO 连接至 VIN
    • VAUX 10uF 电容接地
    • VOUT 10uF 电容至 GND

    以下是恒定50mA 电流消耗:

    以下是恒定的200mA 电流消耗:

    以下是恒定500mA 电流消耗:

    >  2.您可以使用万用表测量 L 引脚和 GND 引脚之间的直流电阻、以检查 IC 是否损坏

    我做到了。  该器件与所有电源断开连接、所有引脚断开连接、不存在电容器和电感器。

    L 和 GND 之间的读数约为5兆欧(与 L 和 PGND 相同)。  让探头缓慢插入会导致电阻随时间的推移而降低。

    >博客

    我将通读博客并查找可能存在的问题。

    再次感谢您的帮助。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源和 IC 之间是否有长电缆? 为什么 VBAT 电压振荡? 您可能需要添加输入电容器以稳定输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我换用了一对 AA 电池的输入电源和类似纹波。  我添加了一个较大的(47uF)电容器、这使输入更加平滑。

    然而、L 和 VOUT 引脚上的波动仍然是混乱的。

    我还能做什么来诊断它?

    目前、我正在对稳压器的破孔 PCB 进行测试、而不是我以前使用稳压器构建的原装产品。

    在我的分组讨论中、我使用的是正确的电感器(2.2uF 功率电感器1.2+安培)、但我的输出电容器(10uF)是电解电容器、而不是陶瓷电容器。  但是、我在测试设置中看到的波形与我在使用陶瓷输出电容器(10uF)时在 PCB 上看到的波形相匹配。

    稳压器附近组件的布局被认为很重要、在我的测试设置中、我对这些布局的控制有限。  此外、由于我在 PCB 上看到类似的波形、我不认为布局是问题、因为它是如此不同。

    您能想到会影响这一点的最可能的问题吗?

    您是否同意我从稳压器获得的性能不是我应该期望的、并且存在一些问题?

    谢谢你。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 这不是预期行为。 应该存在一些问题。 您能否共享您的旧 PCB 和电流 PCB?
    我还建议您应用 EVM 作为参考。
    请注意、不要使用电解电容器而不是陶瓷电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我从 DigiKey 购买了 TI 评估模块。

    https://www.digikey.com/product-detail/en/texas-instruments/TPS61201EVM-179/296-31237-ND/1908016

    我将进行一些测量并返回给您。

    谢谢。

    道格