This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:快速充电异常终止(超时前)

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707522/bq24103a-fast-charging-terminated-abnormally-before-timeout

器件型号:BQ24103A

大家好、

我的客户告知 BQ24103A 有问题:充电器总是异常终止。 下面是它们的原理图。

客户告知我、当他们为完全清空的2节锂离子电池充电时、器件始终在快速充电90到120分钟(Vbat 大约为7.6V)后终止、明显早于超时设置(~260分钟、CTTc=0.1uF)、并报告故障情况:STAT1=OFF、STAT2=OFF。 如果您循环使用电源(再次关闭和打开)、器件可能会恢复快速充电并正确地为电池充满电、电池端接 STAT1=OFF、STAT2=ON。 或者、如果您将 TTC 引脚接地、则不会出现此问题。 在快速充电过程中,我已经检查了电路状态,一切看起来都是正确的:PG 接通,充电电流与设置完全相同,开关节点波形看起来相当稳定.... 我不确定此问题的潜在根本原因是什么?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    首先、您能否要求客户在提前终止时切换/CE 引脚? 如果这再次开始充电、则表明计时器存在问题。

    第二、您能否让客户捕获 TTC 引脚的波形? 一个具有设计的电容、另一个具有 TTC 引脚上的双倍电容(相同的额定电压和10%陶瓷电容)。 我正在尝试弄清楚电容值是否可能不是它的设计值。

    谢谢、

    Michael Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。