This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:当器件在插入充电器时打开、会出现无法解释的故障情况

Guru**** 2770985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707549/bq24133-unexplained-fault-condition-occurs-when-device-turned-on-while-its-plugged-into-charger

器件型号:BQ24133

我们发现、当器件插入充电器时、我们打开器件时会出现故障。  我们可以通过从充电器上拔下器件并在器件开启时将其插回来清除故障。  它似乎与电流变化率有关、而不是与浪涌引起的更高电流有关。  如果我们将56欧姆电阻与充电器串联、我们就不会遇到故障、然后我们可以将电阻(逐渐、 确切的速度尚未确定)降至 1欧姆以下、我们不会遇到故障。 56欧姆串联后、峰值电流为134mA。  串联电阻降至1欧姆以下后的稳态电流为3.5A。  降低初始电阻后、我们会发现、当器件在插入时打开时、故障更频繁发生。  这似乎不会是过流故障、因为当我们看到故障时测量的峰值电流远小于正常运行时从充电器汲取的平均电流。  想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon、

    您能否提供有关电路/设置的更多详细信息? STAT 引脚在做什么? 您的充电电流和输入电流限制设置为什么?

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。