This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:适用于 bq25122、bq51003

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25122, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704556/bq25122-for-bq25122-bq51003

器件型号:BQ25122
主题中讨论的其他器件: BQ51003

bq25122和 bq51003、如下面的原理图所示。



1.请检查所附电路图中 bq25122相关部分的电路是否存在任何异常。 如果有问题、请告诉我。



   我对测试有两个问题。



   首先、已经执行了两个测试用例、但并非所有测试用例都可以充电。



        测试用例:如​​电路图中所示、连接 R46、R47和 R48的电阻值。 应用充电电压(DC5V)后、检查充电进度。



                            将 R46、R47、R48的电阻值连接到0欧姆、并检查充电电压(DC5V)后的充电进度。



          请回答您需要解决的问题并进行确认。



    同时、请将 VCC_BAT 电压从 DC3.0V 调整为 DC4.2V、并检查电流消耗、以便在 DC3.1V 至 DC3.3V 之间消耗 mA 电流。





 


2.请检查所附电路图中 bq51003相关部分的电路是否存在任何异常。 如果有问题、请告诉我。



    测试结果表明、DC5V 输出不太可能与 WR222230-26M8-G (RX 线圈)和 OUT 引脚(D1、D2、D3、D4)匹配。 让我知道如何匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看了 BQ25122部分、我发现您没有使用 LDO?

    那么、您是否无法获得任何充电电流的问题? 您如何测量充电电流?

    您是否在输入端看到固定的5V 电压或它是否波动?

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。