This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54550启动时间过慢

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54550, TPS54350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688276/slow-start-time-of-tps54550

主题中讨论的其他器件:TPS54550TPS54350

我对 TPS54550有疑问。

问题1.

Pleaase 告诉我们 SSENA 引脚上的电容器的最大值。

问题2.

如果我们在 SSENA 引脚上连接电阻器、它如何在慢启动时间内工作?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    TPS54550未针对 SS 电容器的任何最大值进行表征。 最长20毫秒范围内的 SS 时间不应构成任何问题。 您考虑的 SS 时间有多长?

    您无需将任何电阻器连接到 SS 引脚。 这仅适用于 TPS54350。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我有新问题。

    问题1.

    您的最后一个答案是、

    TPS54550未针对 SS 电容器的任何最大值进行表征。 最长20毫秒范围内的 SS 时间不应构成任何问题。

    在数据表第14页图21中、SS 时间为80mS。

    哪一项是80mS 或20ms 正确?
    请告诉我们原因。


    问题2.

    0.2μF 我们使用大约为 SS 时间的 μ F 电容器,则 SS 时间为35mS。
    SS 时间为从 Vin (start)到 Vout。
    这种理解是否正确?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽-圣、

    图21中的图只是数据表第8页上的公式3的图。  这是在12年前完成的、因此我不记得所有细节、但我可以回想一下、SS 并未在整个范围内进行测试。  理论上、您应该能够将慢启动时间延长到甚至超过80毫秒、但大多数用户的 SS 时间范围为0f 1到20毫秒、因此我将其用作一般经验法则。  除非存在过流情况或存在大量输出电容、否则我没有发现过流问题。  缓慢启动会导致输出电压以线性速率上升。  您还将为输出电容器组充电。  所需的充电电流为 I = C * dV/dt = Cout * Vout / TSS。  如果所需的电流大于电流限制。  TPS54550将启用断续模式并持续重启。

    SS 时间是 CSS 从0V 充电到0.891V 的时间。当两个 Vin 都高于 UVLO 且 EN 置为有效时、SS 电容器将开始充电。  请记住、SS 充电电流的容差非常宽、最小值为1.8uA、典型值为5uA、最大值为10uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    问题1.

    SS 时间为0V 至 Vref (0.891V)。
    这种理解是否正确?


    问题2.

    VIN=12V
    VOUT=6V
    Iout=4.7A
    CSS= 0.2μF Ω
    FSW=500kHz/250kHz

    请告诉我们从0V 到6V 的时间。
    (0→0.891是 SS 时间,0V→6V 是?)
    您能否显示有关启动(Vout 上升)的波形。


    问题3.

    VIN=12V
    VOUT=9V
    Iout=3.6A
    CSS= 0.2μF Ω
    FSW=500kHz/250kHz

    请告诉我们从0V 到9V 的时间。
    (0→0.891是 SS 时间,0V→9V 是?)
    您能否显示有关启动(Vout 上升)的波形。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、
    我没有任何与这些规格相匹配的硬件。 仿真就足够了吗? 如果是、我将把外部 UVLO 设置为高于输出设定值的大约电压、比如10V。请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    如果您没有数据、仿真就没有问题。
    请告诉我们从0V 到 Vout (9V 和6V)的时间。
    如果可能、请告诉我们波形或数据。

    VIN=12V
    VOUT=6V
    Iout=4.7A
    CSS= 0.2μF Ω
    FSW=500kHz/250kHz


    VIN=12V
    VOUT=9V
    Iout=3.6A
    CSS= 0.2μF Ω
    FSW=500kHz/250kHz

    此致、


    Takahoro Nishizawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、
    我将在我的队列中获取该值。 我应该在本周结束之前有一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我知道您将在本周末回答。
    我正在等待您的回答。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题的情况如何?
    我正在等待您的回答!

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽-圣、

    我还没有能够让仿真在第一个案例中运行。  如果不挂机、它将无法完成。  现在、我正在处理客户紧急情况。  我很可能不会在本周完成。  如果我有任何进展、我会随时向您发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们正在等待您的回答。
    我们希望尽快。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    我昨天再次尝试了这种方法。 使用外部 SS 电容器时仿真崩溃。 看起来我无法对其进行仿真。 我将订购一个 EVM、为您提供3.3V 输出的 SS 时间。 我可以推断其他条件的结果。 这可能是一个星期。 请告诉我、这是否对您有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    如果您可以模拟 VOUT 何时为3.3V、我们需要检查 SS START 的数据。
    我们正在等待您的回答!
    如果 VOUT 为6V 和9V、请告诉我们推测结果。

    请告诉我们您认为无法使用外部 SS 电容器进行仿真的原因。


    我们希望尽快!


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你的情况如何?

    我正在等待您的回答!
    请尽快告诉我们仿真数据。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    我订购过 EVM。 当我收到它时、我将测量 SS 时间。 我预计下周初会有这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽-圣、

    我测量了 EVM SS 时间。  请在附件中找到一些分析结果。

    e2e.ti.com/.../TPS54550-Slow-Start.pptx