This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5S 输入电压的充电电压为22-30V、集成 FET。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, TPS2660, LMR36015, LMR33630, INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705991/charge-for-5s-input-voltage-is-22-30v-integrated-fet

主题中讨论的其他器件:BQ24610TPS2660LMR36015LMR33630INA169

您好!

我正在寻找一个用于5S 电池的充电器 Li-IO、电流充电最大值1.3-1.5A -我想找到一个具有集成 FET 的充电器。
输入电压为22-30V 或40V。 找不到。  

现在我使用。 BQ24610 + TPS2660提供保护。

感谢你的帮助。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们目前没有一个具有集成 FET 的5节锂离子充电器解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真遗憾。 您能建议具有 CC 模式的直流/直流电吗?

    您可能有 TINA 示例。
     对于 CC INA169、我想尝试 LMR33630或 LMR36015。

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    处于该电压电平的集成 FET 对于不同应用而言不具有成本效益。