主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我正在使用 bq28z610和 Sony US18650VTC6测试2节电池。 化学更新和学习周期已完成。 但是、应用电流远高于学习周期中使用的电流(10A 与0.6A) 、我看到 RSOC 出现巨大误差、大约为15-20%。 我 用 不同的电流完成了受控放电、1A 时的最大误差是可以接受的-大约2.5%、5A 时为8%、10A 时为16%。 我注意到一种趋势、即剩余容量曲线的梯度始终"悲观"、即下降速度快于应有速度、并且在最后(低于10% RSOC)开始进行补偿、但到那时、巨大误差已经出现。
随附 RSOC 误差和 GG 剩余容量 与计算得出的容量的关系图。 (根据 TI E2E社区 指南进行的计算您的电池电量监测计的准确性如何?)
我很难解决这个问题、我认为问题是 GG 算法中包含的更高阻抗、但不知道在哪里查找和更正它
此致、
Peter M