This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:学习周期-最终操作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693704/bq34z100-g1-learning-cycle---final-operations

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100BQSTUDIO

早上好、

按照 SLUA597完成学习周期后、不清楚如何创建可用于生产的黄金文件。

在 SLUA334B 中、"更新状态"参数似乎必须从06手动更改为02。 在 SLUA664 (称作 BQ34Z100而不是 BQ34Z100-G1)中、我可以读取:"当 bqEASY 创建黄金 DFI 文件时、位2将被清除、保持更新状态= 0x02。 请注意、这些位都不应手动更改。"

因此、我不知道是否以及如何将更新状态从06值(在学习周期结束时)更改为02 (适用于 BQ34Z100-G1的生产编程的值)。

是否有关于使用 BQ Studio 软件在学习周期结束时提取黄金文件的详细过程说明?

谢谢、致以诚挚的问候

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    遗憾的是、bqStudio 软件的这个迭代中不存在针对这个监测计的 bqEASY 工具。

    请导出 GG.CSV 文件并在文本编辑器中将其打开。 手动将更新状态从0x06修改为0x02。 另请将周期计数和寿命值归零。

    保存此文件并将其导回监测计。 然后、导出 SREC、BQFS 和/或 DFFS 以用于对其他监测计进行编程。

    对其他监测计进行编程后、可以执行测试。 作为量产线上的最后一步、请确保在发货前发送 IT_ENABLE 和 SEAL 命令、以启用 IT 监测并密封器件。

    目前正在进行更新的生产指南。 在迭代中、另请参阅 bq34z100的生产指南(本指南也使用旧的工具链、但包含上述步骤): www.ti.com/.../slua665

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您提供清晰完整的答案!

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、
    我还在使用 bq34Z100-G1器件并创建了黄金文件。 但是、我不知道在生产过程中对器件进行编程后、我还需要发送 IT_ENABLE 命令。 不向器件发送 IT_ENABLE 的后果是什么?
    到目前为止、在未发送 IT_ENABLE 的情况下、电量监测计在我们的预量产器件中似乎正常工作。

    我是否需要查看和检查我的黄金文件寄存器设置? 我需要检查哪些寄存器?

    谢谢你
    Pete
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pete、

    IT_ENABLE 步骤是生产的最后一步、因为我们已在黄金映像中手动将更新状态更改为0x02、因此它最初未启用、 允许在生产中对器件执行电气测试、并在发货前防止寿命更新。

    如果您的映像的更新状态为0x04、0x05或0x06、则它已启用。 很可能是您的设备上已启用了该功能、但请确认。 如果未启用、请启用。

    如果未启用阻抗跟踪(IT)、监测计将无法正常运行。 例如、它不会学习和更新 Ra 表。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。 我已检查黄金映像设置、且 update_status 寄存器设置为02h、因此当前已禁用。

    因此、我计划创建一个新的映像、将 update_status 设置为06h

    请注意、在我们的设计中 、bq34Z100-G1是系统侧、电池不是用户可更换的。

    生产顺序为:

    1. PCB 基本测试(电压轨等)
    2. 对电量监测计和其他器件进行编程
    3. PCB 高级 系统测试(电池未连接)。 将测试电量监测计与主机 MCU 的通信。
    4. 我们没有执行任何电量监测计电压/电流/温度。  校准
    5. 组装产品,包括连接电池
    6. 最终单元测试

    您是否预见到在 按生产顺序的(2)进行编程时启用电量监测计的问题? 如果没有连接电池、是否会让它感到沮丧?

    在未将电池连接到(3)的情况下、PCB 的后续运行是否会影响它

    谢谢你

    Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    正如我在另一个帖子( e2e.ti.com/.../2580324 )中指出的,将“周期计数”设置为0似乎会产生最大错误问题。 在本例中、如果我在 gg 文件中将 Cycle Count 设置为0、则 Max Error 跳转至-112%、如果我将 Cycle Count 设置为1、则最大误差保持为1%。
    是这样吗?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Matteo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    只要器件未通电、就不会发生任何情况。 但是、如果器件通电但未连接电池、则可以在 MCU 测试期间更新寿命值。 建议发送命令以启用它并在最终装置测试后密封器件。 MCU 甚至可以在最终装置测试中发送命令。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    我将在该主题中回答这个问题: e2e.ti.com/.../2580324

    此致、
    Bryan Kahler