This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:最小预充电/终止电流

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706727/bq24610-the-minimum-precharge-termination-current

器件型号:BQ24610

 你(们)好,先生

我的库口人要求 最小 终止电流  为80mA。

但数据表中说:"          使用默认 的10k mΩ Ω 感应 电阻器时、最小端接电流被钳位在125mA 左右。"

是否有办法获得它? 例如 、对  感应 电阻器充电。

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改感应电阻器应该起作用。  

    但是、当感应电阻器更改为20m Ω 并具有快速充电电流时、客户还需要考虑逐周期电流限制。  

    中的 bq246xx 计算工具可用于计算。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。