This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:TPS549B22有关启动时存在电压的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22EVM-847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687587/tps549b22-tps549b22-question-on-the-voltage-present-at-startup

器件型号:TPS549B22

如果客户使用外部电阻器将电压设置为1.000V、器件启动时器件是否会始终达到1.000V?

我的客户声明如下:

在大多数情况下,它是可重复的:VSEL 引脚每天早上都完全打开,而不是一次,它将以1.005v 的电压加电并保持在那里(加载或卸载)。 如果重启电源,则会以0.605v 的速度启动。

注意到 VOUT_COMMAND 是 NVM 位置。 这让我想知道为什么 NVM 的价值、对我来说、它会让人认为它是可以保存的、它可以使用这个价值。 我已经确认、通过将不同的值存储到 MFR_SPECIFIC_00寄存器中、写入 NVM 位置确实起作用。

为了确认不仅仅是在1.005v 时出现,昨天我将 VOUT_COMMAND 编程为1.150v,并更新为 RAM 和 NVM,而仍然供电的输出为1.153v。 然后对功率输出进行循环、再循环0.605v。 一天结束时一切都关闭了。

今天上午重新打开了电源,输出电压为1.153v ,似乎使用了编程的值 ,在循环通电后(在 输出端具有1.5欧姆负载的情况下,关闭超过30秒, 如果加载或不加载,这似乎无关紧要),现在输出为0.605v。

您能解释一下应用中可能发生的情况吗?

为什么循环供电可产生0.605V 的电压?

重新启动时、编程到器件中的值是否仍然可行?

为什么复位产生0.605V 电压

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、
    让我看看我能找到什么。 由于 FAE 峰会、可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    您是否有机会了解这一点?
    您能给我一个想法、告诉我您何时能够处理这个问题吗?
    我需要让客户知道这是什么。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这非常有趣。  我以前没有看到过这种行为。  当 VSEL 引脚断开时、VREF 将是编程到 EEPROM 的任何值。  在 VSEL 引脚断开时、默认编程到 EEPROM 的电压为0.975V。  如果组装了 VSEL 引脚(引脚搭接)、则 VREF 将是由 VSEL 表中的引脚搭接值设置的值。 引脚搭接值设置为主席。  

    • 这种行为是在我们的可通过网络订购的电路板上还是在客户的电路板上发生?  如果在客户的电路板上,客户是否尝试卸下部件并将其安装到我们的内部 EVM 上?
    • 您有原理图吗?  
    • 当客户回收电源时、VOUT_COMMAND 值(VSEL 引脚断开)是否随 VOUT 变化?  这意味着它实际上加载了错误的 EEPROM 了。
    • 什么是 MODE 引脚设置、高于2ms SS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    感谢您的回复! 我认为 IC 的工作方式应与您所描述的相同。
    我会在收到客户的回复后立即将其发送给您。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    以下是客户的回复:

    这种行为是在我们的可通过网络订购的电路板上还是在客户的电路板上发生?  

    这是从 Digi-Key TPS549B22EVM-847订购的 TI EVM 的操作 ,订购时间为4月10-18日

    如果在客户的电路板上,客户是否尝试卸下部件并将其安装到我们的内部 EVM 上?

    使用随附的 EVM,但移除了 R15、R20和 R23除外

    您有原理图吗?  我不确定如何回答这个问题。 您是否正在使用 EVM 或这是您自己的电路板? 请指明

    TI EVM 的原理图似乎与文档 SLUUBN2的原理图相匹配

    当客户回收电源时、VOUT_COMMAND 值(VSEL 引脚断开)是否随 VOUT 变化?  这意味着它实际上加载了错误的 EEPROM 值吗?

    更改 VOUT_COMMAND 值并保存到 RMA 或 NVM 时,VOUT 与寄存器值匹配,例如设置为1.150v
    在下电上电时,VOUT 将变为0.600v,VOUT_COMMAND 寄存器值与实际输出密切匹配
    让 EVM 保持关闭超过4小时(不确定实际需要多长时间,但要多长时间),VOUT 将是高于1.150的保存值,VOUT_COMMAND 显示1.150v
    循环输入电源,VOUT 现在为0.600v,VOUT_COMMAND 读数为0.599610

    什么是 MODE 引脚设置、高于2ms SS?

     根据数据表,TP16 1.471v 的电压应产生1ms 的典型值
    TP9 @ 4.98v

    其他:
    使用正常连接的编程器进行设置,Fusion Digital Power Designer 程序未打开
    首先,当尝试通过 VOUT_COMMAND 进行控制时,在 VSEL 引脚上只打开了 R23,注意到这会导致电压大于数据表中列出的最大值,然后删除了 R20
    输出无负载或1.5 Ω 负载时会发生这种情况

    我已经添加了主寄存器的屏幕截图,在下电上电后,明天可以在长时间冷启动后重复,而不会更改任何内容

    如果您对客户还有任何疑问、请告诉我。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您能否让客户将开机延迟(POD)设置为1ms 并再次进行测试?  此外、我能否看到与下面的1ms POD 和32ms POD 类似的启动波形?
     
     
    "编辑...我认为这个论坛不会让我们过去 it...please 直接联系我..."  "编辑...图像已发布。"
     
    请告诉我结果。
     
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    以下是客户在运行这些测试后的响应:

    在时间允许的情况下、我已经在一周内对其进行了测试。 即使延迟时间发生变化、更改延迟也不会对输出电压幅度产生任何影响。

    我一直在尝试捕获波形、但现在几乎每次都以0.600v 的电压(VSEL 引脚打开之前编程的 VOUT_COMMAND 1.000v)显示波形。 不了解差异、因此我也不确定目前正在发生什么情况。 我使用的电源的负极接地(短路棒)、因此示波器的接地不应创建任何新路径、也不应对其产生任何影响。  

    我看到的唯一一点是、与几毫秒内的短时间相比、当输入电源关断许多小时时、其斜升时间非常长。 长时间关断通常是在我以1.000v 的输出电压测量时,所有其他时间均为0.600v

    斜坡时间是否决定了这一点? 这是他看到的唯一不同之处。

    您还想让客户尝试什么吗?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

       客户是否尝试使用其他电源?

    ·    如果客户通过使能引脚对器件进行下电上电、是否会发生此问题?

    ·    客户能否提供如下所示的启动图片?  我想查看 VOUT 行为。

    ·    为了在我们的实验中重复此操作、请提供测试的确切条件。  我从前面的电子邮件中看到这是默认的 EVM 设置。  是否对 EVM 默认设置(GUI 或 EVM)进行了任何更改以重现此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    我将获取此信息并将其再次发布在该论坛帖子上。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您是否能够获得任何其他信息?