This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:数据表曲线测试

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694040/lmr16010-datasheet-curve-test

器件型号:LMR16010

对于数据表中的图8压降曲线、当 Vin=5.2V 时 IO=0.2A 时、我没有观察到拐点。 IO=0.2A 时的压降曲线在接近 VIN=5.2V 时导致 IO=0.05A 的原因是什么?  

对于图5的负载调节、出现上升和下降趋势的原因是什么?这是因为睡眠模式->DCM 模式->CCM 模式、然后进入该波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题传递给我们的 LMR16010专家 Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    以下是问题的答案:

    1) 1)我在实验室中检查了这一点、我认为0.02A 结果应该比0.2A 结果更好。 数据表上的图形可能与获取数据时扫描的分辨率点有关。 因此 、与压降期间的0.2A 相比、0.02A 上的压降应始终小于。

    2) 2)我还在实验中检查了这一点、当 您扫描负载时、输出电压会略微增加、是的、它确实与 睡眠模式到 DCM 和 CCM 模式的转换相关。

    谢谢

    -Arief