This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 tidu478为栅极驱动器供电、该驱动器可驱动5个并联的 MOSFET。

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689954/using-tidu478-to-power-gate-driver-which-drives-5-mosfets-in-parallel

器件型号:LM5017
您好!
我们正在使用 IRP4668 MOSFET 和 FOD8316 栅极驱动器制作逆变器。 单个 MOSFET 系统经过测试、运行正常。
现在、我们计划并联使用5个 MOSFET。
我们计划更改栅极驱动器的电源并使用 tidu478。 我想、在并联驱动5个 MOSFET 的同时、我们需要更高的连续电流和峰值电流。
通过 Infineon、我们得到了以下公式来了解栅极电流请求:
QG =I*t.
其中、
QG 是 MOSFET 栅极电荷、
I 是栅极驱动电流、
T 是导通时间。
现在、如果我假设我希望200nS 作为我的导通时间 、即 t= 200ns、而我的 Qg 根据 IRP4668数据表为241nC。
因此、 对于 Qg =i*t、
我得到、
Igate = 241nC/200ns = 1.205A。
由于我并联了5个 MOSFET、
因此、
Itotal = Igate * 5 = 1.205*5 = 6.025A。
但是 、我们计划使用的电源、即 tidu478、只能提供100mA 的额定电流、但它具有6A 的峰值电流处理能力。
因此、我想问:
1. tidu478 可以工作吗? 或者、我需要获得可提供6安连续电流的电源。 这对我来说是可疑的!
2.根据栅极驱动器驱动单个 MOSFET 的电源(直流/直流)找出连续和峰值电流要求的正确公式是什么?
3. 根据栅极驱动器的电源(直流/直流)找出并联驱动5个 MOSFET 的连续电流和峰值电流要求、有哪些合适的公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能有人帮忙吗!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalpesh、

    电流要求为 Qg * Fsw、其中 Qg 是在 MOSFET 施加的栅极电压下获取的。

    需更多信息、请查看 www.ti.com/.../overview.html。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您能详细说明一下"Qg 是在 MOSFET 施加的栅极电压下获取的"。
    它是否必须执行一些操作、以便根据自己的 MOSFET、栅极电阻器和栅极驱动器电路对其"Qg"进行仿真/计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalpesh、

    您可以从 Qg 与 Vgs 的 MOSFET 数据表曲线中的可应用 Vgs 中找到 Qg。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalpesh、

    如果没有其他问题、请点击 Resolved、以便我们可以结束此主题。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 )