This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691053/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116

您好!

我正在开发一款输入电压范围为15V 至100V、输出电压为14V 的直流直流控制器。 我已经针对大约15A 的负载电流对电路板进行了配置。 我开发了大约5块电路板进行测试。 我的意见如下:

1.电路板1和电路板2工作正常、我能够获得14V 的输出电压。 我检查了高侧 MOSFET 的栅极端子电压、发现在所有三个电路板中它大约为10V。

2、3、4、5板仅提供4.65V 输出、即使我的组件与板1和板2是一对一的。 高侧 MOSFET 的栅极端子电压约为4.6V。

这三个电路板可能存在什么故障? 是否还有任何其他参数需要我验证? 在所有三种情况下、我检查了 UVLO 引脚电压均高于1.215V。 除了电感器和 MOSFET 之外、我几乎实现了与 LM5116评估板相同的电路、并且反馈环路发生了变化。

我已经验证了我的电路大约3到4次、但发现一切几乎一样。

-Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anushree:

    请验证 LM5116的 VCC 电压是否为7.4V。 这大约等于施加到功率 MOSFET 的栅极驱动电压。 您可以使用 LM5116快速入门计算器、该计算器可从产品文件夹中下载、以获得进一步的指导。

    此外、请注意 LM5116的 Toff-min 规格为450ns、因此您应该在 VIN 接近 VOUT (接近压降)时验证运行情况。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复。

    我确实验证了 VCC 电压、但似乎与在4.6V 左右切换的栅极电压相同。

    是因为电路板中存在任何其他故障? 我是否应该交叉检查任何其他参数?

    -Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anushree、

    请转发您的原理图以供审阅。 VCCX 引脚是连接到 GND 还是连接到外部偏置电源?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我已附上 TINA 文件供您参考。 请告诉我有关该问题的几个解决方案。

    -Anushreee2e.ti.com/.../New-Design-_2D00_-Copy.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anushree:

    我看到这个线程仍然打开。 您是否解决了问题? 如果没有、请完成 LM5116快速入门计算 器、该计算器可从产品文件夹 www.ti.com/.../toolssoftware 下载。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、
    我已附上原理图的 TINA 文件供您查看。 原理图是否正常?
    请查看并告知我是否正常。

    同时、我还将使用快速启动工具进行检查。  

    此致
    Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anushree:

    您是否能够填写快速启动文件? 我查看了 TINA 文件。 请注意、VCCX 的最大工作电压为15V (非常接近14V 的输出电压)。 在负载关闭瞬态期间可能会超过该电平。 您是否在未将 VCCX 连接到 VOUT 的情况下进行了测试?

    此外、Si7852 MOSFET 的额定电压为80V、不足以支持100V 输入。 正如您所知、功率 MOSFET 的选择至关重要、对于这种高电流应用尤其如此。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的答复。

    我已经填充了快速启动文件、发现一些值与我们板中使用的值不同。 我也作了必要的修改,并将进行相应的测试。  

    此外、我将在不将 VOUT 连接到 VCCX 的情况下进行测试、并分析问题。

    谢谢、

    Anushree   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anushree:

    我想结束这个线程。 如果可能、请单击 Resolved (已解决)。

    此致、
    Tim