请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2、 EV2400、 BQ34110、 BQSTUDIO、 BQ34Z100EVM、 GPCCHEM
您好!
我可以使用 bq34z100-G1电量监测计来实现7.4V、10Ah 的电池容量、并采用2S、3P 配置(附上图像供您参考)。
是否有可用于上述部件的 Linux 驱动程序、请提供建议?
此致、