This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:我能否将此器件用于2S、3P 电池配置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ40Z50-R2, EV2400, BQ34110, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711368/bq34z100-g1-can-i-use-this-part-for-2s-3p-cell-configuration

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2EV2400BQ34110BQSTUDIOBQ34Z100EVMGPCCHEM

您好!

我可以使用 bq34z100-G1电量监测计来实现7.4V、10Ah 的电池容量、并采用2S、3P 配置(附上图像供您参考)。

是否有可用于上述部件的 Linux 驱动程序、请提供建议?

此致、

Karthike2e.ti.com/.../Cell-Organization_5F00_1.2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    是的、此监测计在此配置中将用作系统侧或电池组侧监测计。 如果设计的电池组侧测量仪表可以单独监控堆叠中的每串并联电芯、则还应考虑 bq40z50-R2。

    Linux 驱动程序不适用于 bq34z100-G1、但可以通过 I2C 与之通信。

    有关在 Linux 中与 I2C 外设通信的更多信息、请参阅 :www.kernel.org/.../i2c.html

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bryan:

    感谢您的回复。
    我没有找到"系统侧或电池组侧电量监测计"的问题、您能解释一下。

    简单地说,这个电量监测计将位于 PCB 上,其中 I2C 信号连接到 i.mx 6处理器,电池将通过连接器连接,从而为整个 PCB 供电。 电池状态需要持续发送到处理器、并且该值显示在 LCD 中(与手机中的状态类似)。 是否称为系统端?

    请建议。

    如何通过 EV2400套件对初始新 IC 进行编程?
    是否确实需要此套件对电量监测计进行编程?
    我能否在租赁基础上获得 EV2400套件、仅用于原型测试?
    如果是生产、我们将购买 EV2400。 请建议。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    在电池组侧、监测计将包含在电池组内。 当电池由监测计/监测计+保护器单独监控和/或保护时、这种情况很常见。

    系统侧电量监测计也可能会为每个电池拉出导线、但此设计比标准+/-导线或卡舌不太常见。 系统侧表通常不是电池的一部分、而是电池连接到的系统。

    如果您的设计中有多个电池连接、则最好使用 bq40z50-R2等其他监测计。

    但是、如果电池(如连接器)有+/-引线、则 bq34z100-G1可能更适合。

    从您的描述中可以看到、bq34z100-G1或 bq34110等支持系统端的电量监测计是此应用的首选组件。

    >>简而言之,这个电量计将位于 PCB 中,其中 I2C 信号连接到 i.mx 6处理器,电池将通过连接器连接,为整个 PCB 供电。 电池状态需要持续发送到处理器、并且该值显示在 LCD 中(与手机中的状态类似)。 是否称为系统端?

    是的、这可以是系统端。

    >>以及如何通过 EV2400套件对初始新 IC 进行编程?
    是的。 器件上提供了固件、但 ev2400用于对数据存储器进行编程、以配置监测计。

    >>是否确实需要此套件对电量监测计进行编程?
    是的、需要创建黄金映像、然后可通过生产中的其他方式对其进行编程。

    >>是否可以租赁 EV2400套件,仅用于原型测试?
    抱歉、TI 没有 EV2400租赁系统。

    >>如果生产、我们将购买 EV2400。 请建议。
    要配置监测计、首选开发工具链是 bqStudio + EV2400 + bq34z100EVM。 有关快速入门说明、请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../sluubv2

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brayan、

    感谢您的友好支持。

    仅限初始原型设计5只需对5个 IC 进行编程即可无需 IC,购买 EV2400套件对于我们来说就仅需原型成本高昂。如果此套件没有租赁基础,则我们必须寻找处理电池自动特性化的不同芯片。 不能避免这种闪烁。

    TI 是否具有此类 IC,如果不需要任何表征,请提出建议?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    尽管强烈建议使用工具链、但可以使用能够读取/写入 I2C 的器件在没有 EV2400的情况下对器件进行配置。

    与化合物 ID 相关的电池已经由 TI 表征。 请使用免费的 GPCCHEM 工具确定哪种化学 ID 最适合您的电池。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    自从提出这个答案后、我们还没有听到-希望问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    如果此答案解决了问题、请点击绿色的"已解决"按钮、以帮助提高论坛上的问题/答案搜索能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler