This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:bq2000 EVM 电路问题

Guru**** 2484595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692175/bq2000-bq2000-evm-circuit-question

器件型号:BQ2000

您好专家、

我的客户对 bq2000 EVM 电路有一些疑问。  

A.我们如何选择该二极管? (为什么是5.6V?)

B.为什么需要100uH? 电感器电流纹波是否存在任何问题?

D.如果我们不需要感应充电电流、我们是否可以移除感应电阻器?

例如、我们如何选择该二极管? (为什么是6.5V?)

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环路 Kyle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    答:5.6V D6将 Q4的基极引脚设置为5.6V、将 Q4的发射极引脚设置为5V、这适用于 BQ2000的 VCC 引脚。
    b. BQ2000工作频率不高、需要100uH 电感器。
    d.无法移除感应电阻器。 如果将其移除、则不存在电流控制:例如输入对输出短路
    e. D7电压与 Vin、最大 Q1栅极电压(MOD 引脚低电平)、MOD 引脚关闭时的最大 MOD 引脚电压有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王先生:

    非常感谢您的回复!!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    如何确定 MTO 值? 根据数据表、我们是否应首先确定 MTO 以设置 R_MTO 和 C_MTO? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    对于镍氢电池、您可以根据充电速率设置 MTO。 您可以查看表1  以获取信息。