This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Bq34z100 EVM -如何配置铅酸电池?

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708569/bq34z100-g1-bq34z100-evm---how-to-configure-for-lead-acid-batteries

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMBQSTUDIOGPCCHEM

我使用 bq34z100EVM 来监控来自 Leoch 的12V 铅酸电池(LP12-9.0 (12V8.6AH))。 该 EVM 似乎已经过预编程、可用于监控单节 锂离子电池。 当我将铅酸电池连接到 EVM 时、我会获得如下屏幕截图所示的测量结果。  它显示电池电压 为585mV、即使电池充满电也能充电0%。  我从数据表 SLUSBZ5B 了解到、我们需要对数据闪存配置数据进行一些更改 、以便监测计开始正确测量。  但是、我不确定需要进行哪些更改来调整铅酸电池测量的底板。

1) 1)我已将 EVM 硬件的 J5设置为测量>5、并将 J2配置为16V。 我使用 EV2300将其与 PC 连接。 我使用的是 BqStudio V 1.3.86

2) 2)需要使用 BqStudio 更改哪些参数、以便重新编码 EVM 以与铅酸电池配合使用?

3) 3)我不清楚某些参数、例如 NO of Cells。 对于铅酸、默认情况下是否超过1?  

3) 3) TI 能否为我提供一个标准的 gg.csv 文件、专门用于铅酸电池的启动。 我知道我可能需要执行一些校准 id 才能获得最接近的 Chem id、从而获得更好的精度。

4) 4)我还附加了从 EVM 导出的当前数据配置文件 gg.csv 文件。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreejaya、

    请逐步浏览数据表的所有第8部分、包括数据表的第8.2.2.1节分步设计流程、以获取应用配置建议。

    1) 1)良好。 这是步骤3。 请确保在执行此步骤之前已执行步骤1和2。 我在这里要做的唯一修改是等待设置串联电池的数量、直到您在步骤3中更新了分压器的值。

    2) 2)请单步执行第8节的所有内容。 表27包括其他与化学成分相关的配置参数

    3) 3) chem-id 选择过程在该过程的步骤6中。 遗憾的是、此器件目前没有连接铅酸电池的标准 gg.csv 文件。 感谢您的反馈、使用标准铅酸 gg.csv 是一个很好的主意、很高兴将其包含在器件配套资料中。

    4) 4)我看不到附件。

    如果您在单步执行数据表的第8.2.2.1节时遇到任何问题、请告知我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

     感谢你的答复。 根据您的建议,我设置以下参数:

    设计容量             :8600mAh

    设计能源               :15480mWh (因为它是铅酸电池,我假设它们有6节串联电池,并且基于

                                  在其数据表中,每节电池的电压为1.8V。 ( 8600*1.8) MWh

    电池充电电压

    T1-T2、T2-T3、T3-T4         :1800mV (我不确定如何获得这些值,所以我在这里输入了每节电池的电压值)

    单元格数                  :6 (我假设铅酸电池的缺省值)

    分压器             :18879mV ( 校准期间由量表自动设定)

    闪存更新正常            : 2800mV (这只是我设置的一个低阈值。 根据公式、它为4450mV)

    CC 增益                     :10.123和10.127 (我保留默认值,因为我现在使用的是 EVM 模块)

    负载选择                 :设置为默认值

    电池终止电压      :2750 v (默认值)

    退出电流                : 40mA (默认值)

    Qmax                      :8600mAh

    化学 ID                    :0804

    锥形电流             :100mA

    最小锥形电容、电芯锥形电压、电流锥形窗口、Pb 温度补偿、Pb 降低率设置为去熔、因为我不知道如何计算它们。

    电压校准完成。 我尚未 使用 mathcard 程序执行优化周期或 chem id 选择过程。

    目前、监测计可准确读取电池电压和温度、但即使在充满电时、SOC 也始终为0%。 请告诉我是否选择了正确的值、以及缺少哪些步骤才能获得准确的 SOC。

    注意:我的电池目前未连接到任何负载。 我已上传了 gg 文件,以下是我们正在使用的特定铅酸电池的链接:   e2e.ti.com/.../leoch_2D00_lead_2D00_acid.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreejaya、

    需要对化学 ID 进行编程。 为了确定化学 ID、不再需要使用 Mathcad 程序、因为我们在 http://www.ti.com/tool/gpcchem 上提供了一个较新的在线工具 GPCCHEM 工具

    对于酸性物质、请将闪存更新确定修改为~900-1200mV。

    当您使用 bqStudio 执行电流校准时、CC 增益将更新、但默认值通常接近 EVM。

    请更新电池端接电压、以匹配您的电池端接电压(单节电池值)。 默认设置为锂离子电池。

    请按照 GPCCHEM 工具 PDF 中列出的步骤操作、但在充满电后、让电池能够长时间休息(5小时而不是2小时)。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan。 我将闪存更新正常值更改为900mV、将电池端接电压更改为1600mv、现在 SoC 显示充满电的电池的充电量约为75%。 我还没有进行 Chem id 测试。 请在以下方面帮助我:

    1) 1)电池端接电压 现在、我假设随机值(1600mV) 、因为我无法从电池规格中了解正确的值。 请帮助我确定规范中的值。  

    2) 2)如果我必须修改寄存器、以便使用3节串联的相同12V 电池进行其他设置、我需要在这些寄存器中进行哪些必要的更改?

    Sreejaya V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreejaya、

    1) 1)该值可能过低、并根据应用和电池的最大电流放电曲线进行设置。 某些铅酸电池的终止电压约为1800mV。

    2) 2)唯一应更改的值是系列6到3。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreejaya V、

    自从提出这个答案后、我们还没有听到-希望问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    如果此答案解决了问题、请点击绿色的"已解决"按钮、以帮助提高论坛上的问题/答案搜索能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler