This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:LED 驱动器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690588/tps92210-led-driver

器件型号:TPS92210
主题中讨论的其他器件: PMP6023

我设计了采用 tps92210 IC 的5W LED 驱动器、但我的需求是 PFC < 0.7、因此请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 c.c、输出电流也不会增加、它也仅为220mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    非常感谢您对 TPS92210的关注、我将向您说明所附的设计计算器工具。 请进行滚动并快速检查您的规格是否与建议 值相符。

    PMP6023可能是一个很好的起点。 请查找附件:

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    区域