This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:无法正常执行通信。 bqStudio 无法识别

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694404/bq40z50-r1-communication-can-not-be-performed-normally-bqstudio-does-not-recognize

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

我使用 RL78-MCU 与安装了 BQ40Z50-R1的 PCB 板通信、但某些板始终返回不正确的数据。

即使启动了 bqStudio、电路板上也会显示"Target Selection Wizard"、该向导返回错误的数据、并且不会自动识别。如果您尝试使用普通电路板、BQ40Z50-R1将自动识别。

电池未连接、电池组端子侧施加电压。

我们知道更换 BQ40Z50-R1可以正常通信、因此我们怀疑器件出现故障。

我在 bqStudio 启动时上传通信内容。

您知道原因吗?

谢谢。

正常

总线定义:I2C          
时间 重复启动 方向 地址 数据 缺少确认
1.39 E-17. 写入 16. 22 3E X
2.60 E-02 写入 16. 20 3E X
5.10E-02 写入 16. 22 3E X
1.83E-01 写入 16. 2F
1.84E-01 X 主机 IRQ 17. 0b 45 00 01 06 00 24 00 03 85 02 00 D0

误差

总线定义:I2C          
时间 重复启动 方向 地址 数据 缺少确认
1.39 E-17. 写入 16. 22 3E 00 X
2.60 E-02 写入 16. 20 3E X
5.20E-02 写入 16. 22 3E 00 X
1.74E-01 写入 16. 2F X
1.84E-01 写入 16. 00 01 00 06
2.05E-01 写入 16. 0
2.06E-01 X 主机 IRQ 17. 17 17 17.
2.14E-01 写入 16. 00 02 00 39
2.36E-01 写入 16. 0
2.37E-01 X 主机 IRQ 17. 17 17 17.
2.45E-01 写入 16. 00 00 00 00 13.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您似乎没有看到设备。

    如果您手动从 bqStudio 的列表中选择 bq40z50-R1、您是否能够与器件通信?

    您的 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 目录中是否包含4500_0_12-bq40z50.bqz 和4500_1_06-bq40z50R1.bqz?

    还请提供您正在使用的 bqStudio 的哪个版本。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve Schnier、
    感谢你的答复。

    它不能手动识别它、目录中也有两个。
    版本为1.3.52。

    通信内容中是否有任何内容需要了解?
    还有其他需要检查的地方吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在示波器上目视检查了 SDA 和 SCL 线路、以查看信号是否正常? 您的线路上是否有足够的上拉电阻?

    我不知道何时通信正常、何时通信无效。 通信是否始终与 bqStudio + EV2400 + bq40z50-R1 EVM 配合使用? 您是否仅在使用自己的处理器和电路板时遇到问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve Schnier、

    通过使用示波器进行检查、SDA 和 SCL 的波形没有问题、但我怀疑与通信板的连接。
    感谢您的支持。

    此致、