This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:峰值电流问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692178/tps61021a-peak-current-issue

器件型号:TPS61021A

大家好:

   在我的设计中、我想使用锂锰电池(电压范围为1.5V-3V)作为直流/直流升压电源 IC 的电源、 我将使用直流/直流升压电源 IC 驱动 gsm 射频模块、由于 gsm 系统的工作模式、射频模块需要3.8v 输入、 该模块的峰值电流约为2A (峰值电流持续时间约为5us),因此 ,我在 TI 的网站上搜索并发现 tps61021a  具有类似的性能, 但恐怕 tps61021a 能否承受 gsm 射频模块的峰值电流?我想知道我可以选择哪种功率 IC?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于2A 峰值电流仅持续5us、因此如果在输出侧放置大电容、TPS61021A 仍适用于该应用。 可以在输出侧添加10-22uF 陶瓷电容器和220uF-470uF EL 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我犯了个错误、我测量了峰值电流、它大约为2.4A、持续大约580us、TPS61021A 的输出电压降大约为0.7V、那么、这没问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的输出电容是多少? 电容越大、电压就越小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen:

    我添加了两个220uF 钽输出电容器、输出压降也会很好。
    但该规格建议输出电容应小于200uF (您可以在下图中看到)。
    那么、我能否添加两个220uF 钽电容器?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此备注考虑了所有输入电压范围。 在您的输入电压范围内、两个220uF 电容器正常。 但请确保输入电压应为>2V。 或者它无法支持3.8V/2.4A 峰值电流。