This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:调节输出电流直流到直流升压器

Guru**** 2586095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691514/tlv61220-tuning-the-output-current-dc-to-dc-booster

器件型号:TLV61220

尊敬的 TI:

目前、我使用的是直流/直流升压器 TLV61220、

VIN 能够达到1V 以上、Iin (输入电流)大约100uA (低电平)、和 Vout 3V (基于 R1-R2)

是否仍有调整输出电流的方法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对问题不确定? 为什么要"调优"输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    TLV61220的输入与能量收集模块相连、

    如果它没有连接到负载、我会得到预期的3V 电压。

    一旦我将 TLV61220连接到负载(MCU)、其输出就会下降。

    因此、在本例中、我需要增大电流并将电压保持在3V。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接负载后、您能否测量 VIN 和 VOUT 的波形? 我想可能是在增加负载后输入电压过低
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Jasper li">连接负载后、您能否测量 VIN 和 VOUT 的波形? 我想可能是在增加负载后输入电压过低

    [/报价]

    这是波形、

    我提供100k Ω 负载、R1=1Mohm R2=200k Ω

    黄色=输入、蓝色=输出。  

    如果我保持 R1和 R2的比率、但我减小电阻器、那么对输出电流或电压有什么影响?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波形的行为正常。
    开始时、输入电压仅为0.6V、因此根据电源能力、输出逐步上升至仅2.7V。
    在输入电压达到1.6V 后、TLV61220可在 VOUT=3V 时良好地进行稳压。
    然后 VIN 增加至4.3V 或更高、VOUT 将跟随 VIN。 VOUT 为(VIN-0.4V)。

    由于输入可能远高于设置3V、因此您似乎需要降压转换器而不是升压转换器。
    更改 R1和 R2没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    感谢您的回答。

    能量收集模块(EH)置于直流升压器之前、而 MCU 置于直流升压器之后

    当我尝试没有直流升压器的 EH 时、电压似乎能够增加到3V。

    如果我连接直流升压器和 MCU、直流升压器的输入和输出如下图所示。

    黄色表示输入(在 EH 之后)、蓝色表示直流升压器的输出。

    输入电容器是否有任何影响?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原因是源极太弱、无法启动升压。 根据您的描述"EH CAN 输出3V 无升压"、您为什么要添加升压转换器? 根据我的理解、您需要具有 MPPT 功能的器件。 但是、我们的升压器件未集成此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要使用转换器的原因是、我可以将输出调谐到3V 至5V、而输入电压小于3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 EN 引脚连接到 MCU I/O、并在输入电压就绪时启用升压。