This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54162-Q1:任务剖面确认

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694576/tps54162-q1-mission-profile-confirmation

器件型号:TPS54162-Q1

您好!

我们在 其中一个应用中使用 TPS54162QPWPRQ1、并希望确认 TI 完成的 HTOL 测试是否涵盖以下任务剖面?

 任务简介:

最大功率耗散:450mW

结温上升高于 ECU 内部环境温度:11°C

 

ECU 外部环境温度

ECU 内部环境温度

ECU 暴露于给定温度的持续时间

[小时]

温度分布

[%]

-40°C

-27°C

1500小时

6%

23°C

36°C  

16250小时

65%

60°C

73°C

5000小时

20%

70°C

83°C

2000小时

8%

85°C

98°C

250小时

1%

求和:

25000小时

100%

 

相对于 ECU 外部环境温度、TJ 将为24度高。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Boss25、

    初步计算表明此任务剖面是正常的。 如果您需要确认或更多详细信息、但不希望在公共论坛中提供您的信息、请直接与我联系。 我的电子邮件是 Robert.blattner@ti.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Boss25、

    如果您对产品线的响应满意、请将此主题标记为已解决。 如果没有、您可以联系我或回复此主题?

    谢谢