This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:高负载瞬态响应

Guru**** 2482825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693556/tps62745-high-load-transient-response

器件型号:TPS62745

你(们)好

系统的输入电压为6-4V、 TPS62745输出固定为3.3V。 该系统包括 nRF52832 (SOC)和 SPI 闪存。

峰值负载大约为~24mA (nRF52832广播+读/写闪存)。

当 TPS62745的输入为4V 时 ,负载瞬态响应增加到~ 270mV 及更多-请参阅随附 的图片。

 当 TPS62745输入高于4V 时、输出纹波大约为20mV、这是正常的。

在 输入4V、输出3.3V 和~24mA 负载条件下、TPS62745是否无法在没有纹波的情况下工作? 我是否需要更换 TPS62745?

2. 是否可以减少瞬态响应的高纹波? 如果是、如何操作?  

请提供建议

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    是否可以将 Vin 和负载电流添加到示波器以及 Vout? 可能存在显著的输入源阻抗、这是压降的一部分。

    您的最大负载电流是否为24mA? 这是否包括波形中显示的峰值期间的负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    遗憾的是、我无法将负载电流添加到示波器中、但我将使用 DMM 对其进行测量并将其发送给您。

    测得的最大电流远低于24mA -大约~10mA 的评估值  

    从我看来,重点需要放在广告上,因为在广告中,压降是最高的,更不容易产生影响的是 广告前的 STBY 电流是几微安……   

    您是否有  从几微秒到10mA 的负载瞬态响应信息?  

    请参阅下面的 nRF52电流消耗:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    我不清楚24mA 是峰值电流还是某种平均电流。 我们确实需要知道峰值电流是多少-负载在波形骤降期间消耗的电流。 如果您有电流探头或差分探头、则可以通过1欧姆电阻器/跨接测量输出电流/电压。

    是否可以共享您的原理图以及仅输入电压和输出电压的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    我在其中一个 EVM 上进行了一些瞬态测量、但我没有看到您看到的大瞬态响应。 这些都是在3.3V 输出电压、 0mA-30mA 瞬态以及1A/us 压摆率下获得的。

    3.8V 输入电压:

    4V 输入电压:

    4.5V 输入电压:


    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chris 和 Nick

    感谢您的回复、 感谢您的帮助。

    Nick -很明显、与我的测量结果相比、您的测量结果有很大差异。

    请查看下面的设计和原理图:

    *请忽略原理图中的(NC) ,所有组件均已连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、

    我认为 R40和 R41未组装、但您的布局或原理图没有任何问题。 您的 GND 引脚也应短接至散热焊盘、但我认为这不会导致如此大的瞬态。

    是否可以同时看到 Vin 和 Vout 的波形? 如果输入电压下降、可能会增加此问题。

    如果您可以在电阻器或导线中找到一些焊点来测量电流、这也是一个不错的选择、因为我相信这将为我们提供最准确的电流负载测量。 遗憾的是、在您在此处所示的部分中、我看不到一个很好的执行此操作的地方。

    您还可以尝试将 EVM 连接到此板、看看这是否解决了问题。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、

    您是否能够解决此问题? 如果没有、您是否能够在这些瞬态期间测量 Vin、或尝试连接 EVM 以查看是否有任何改进?

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    对延迟答复表示歉意

    遗憾的是、我没有 EVM

    请参阅 下面的输入电压(4V)和输出电压测量:

    直流 测量  :

    交流测量  :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、

    输入电压看起来正常。

    您是否在 C24上使用低电感探针测量输出电压? 探头应使用缠绕在探头套管上的小线连接 GND、而不是探头随附的典型线夹。

    除了连接到3.3V 电源轨的 nRF52832之外、还有其他什么吗? 或者负载和该转换器之间的任何其他东西、例如铁氧体磁珠?

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    您是否能够测量突发期间的实际电流? 本应用手册介绍了一种方法: infocenter.nordicsemi.com/.../nan_27.pdf