This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694103/lm5017-lm5017

器件型号:LM5017

您好!

我使用的是 LM5017直流/直流转换器 IC。
最大输入电压可为92V。 (目前我们已检查高达32V 的电压)
所需输出电流= 300mA。
使用的电感器- 470uH 和220uH。

我们的观察结果-输出电压波动、误差为100mV。 根据数据表、FB 电压不应大于1.25V、但我们观察到电压为1.3V  
我们如何使输出电压保持恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    当您说波动是指振荡? 或者、您是说 Vout 随负载移动了吗?

    如果是后者、原因是反馈 VFB= Vref+Ripple 处有电压。 如果反馈节点上出现大量纹波、则输出电压会出现误差。 我建议您的探头测量纹波电压、如果您测量的电压纹波大于此值、则降低至~25mV。 这将有助于最大程度地减小电压。

    如果您看到振荡、则可能会不稳定、因为反馈节点上没有足够的纹波。 建议查看数据表、因为它讨论反馈节点上的纹波电压?

    如果仍有问题、最好查看原理图。



    希望这对您有所帮助?

    谢谢。


    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议、这确实很有帮助。
    我们通过减小电感器值、使其更接近计算值来解决问题。

    我们遇到了波动。  

    我对我们实施的解决方案还有一个疑问。
    开关电感器的设计建议选择等于或大于计算值的电感器值。 但是、当我这么做时、为什么我们的输出会波动?
    例如、计算值等于或大于338uH、但我们使用470uH。 后来、当470uH 更改为330uH 时、波动就会消除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kushal、

    LM5017是一款 COT 稳压器、需要一定的纹波才能保持稳定。  我怀疑 LBuck 增大会降低反馈节点处的纹波电压。  建议在反馈节点处产生25至50mV 的纹波。  建议使用较低的 Lbuck 或更改纹波注入电路以增加反馈节点的纹波。  我相信波动是由不稳定引起的、可通过在开关节点上进行示波器测量来确认不稳定。

    希望这对您有所帮助?

    David。