This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:如何防止工业电源24V 系统中的误接线。

Guru**** 2585645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693680/lm74610-q1-how-to-prevent-miswiring-in-industrial-power-24v-systems

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2662

您好!  

我正在设计一个在24V 标准电源下运行的工业系统。 我想保护它免受电力线误接线故障的影响。 据我所知、有多种方法可以防止这种情况、例如在输入线路中使用二极管或 FET 等

如果我的系统规格如下、哪种方法最适合:-

1:来自 SMPS 的24V 输入电压(使用降压转换器将其降至5V)

2.输入电流(最大值)= 100mA

输入电流(最小值)= 25mA

目前、我使用的是基于 LM74610的智能二极管配置。 除了接线错误情况下、TVS (SMBJ26A)二极管变得很热、以至于它会从其位置去焊外、工作正常。  

我正在寻找可满足我所有要求的最佳替代解决方案。  

请为我的系统推荐一些良好的设计实践。

提前感谢

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    TPS2662支持24V、25mA 至870mA、电流限制和输入反极性保护。
    此器件处于预览阶段、可提供样片。

    此器件是理想的选择、如果您需要其他应用支持、请告知我们。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、
    感谢您的回复。
    如果您为我们提供 TPS2662样片、那将是您的不二之选。 如果我想将此产品纳入我的设计中、我想知道该产品的交货周期、在接下来的2个月中、这将需要15k 的数量。

    此致、
    Vinay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:
    请在 www.ti.com/.../samplebuy 下样片订单
    此致、
    Dilip