This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560-Q1:引脚- EN 不可控制

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711549/tps54560-q1-pin-en-is-not-controllable

器件型号:TPS54560-Q1

尊敬的团队:

在电路中、R606已移除、D403、D402、R312、C304 和 R414被移除;D402的 PIN1和引脚3被短接。 此时、测得的 TP309电压为23V、TP408的电压约为0.5V、54560无法导通。
当 R413从20K-100K 变化时、TP408的电压变化仅约为0.2V、无法实现所需的1.2V 导通电压。
如果移除电阻器 R413、则可以正常为54560加电、但此时无法关闭54560。
 
请帮助分析、我们希望54560是可控的。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    移除所有二极管并将电压源直接注入 EN 引脚并查看器件何时导通和关断后、会发生什么情况?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    如果直接向 EN 引脚注入电压源、则其工作正常。
    期待您的回复。

    非常感谢!
    -雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    如果直接向 EN 引脚注入电压源、则其工作正常。
    期待您的回复。

    非常感谢!
    -雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在您的实验中、EN 电压是否有可能超过8.4V 的绝对最大值?
    在某些时候、您似乎在 IGN_PWRON 信号中应用了23V。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、在除以电阻后、TP408的电压非常小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在进行实验时能否检查 TP310上的电压?
    您能否仅针对实验移除 C304并查看是否存在任何差异?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    移除 C304后没有差异。

    谢谢
    雪利