This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:即使在禁用时也会触发过载保护

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691682/bq40z60-overload-protections-triggering-even-when-disabled

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我们设计了 BQ40Z60的定制实现方案、该方案与 EVM 设计密切相关。 主要变化是:使用一对并联 FET (BSC090INS)、而不是单个充电和放电 FET、以实现更高的峰值放电电流。 我们还更改了输出电感器和电容器、以实现4.5A 的充电率。 我们的电池是4S4P 锂离子电池组、总容量为200Wh。

在尝试以相对较高的(28A)电流对电池组放电时、我们遇到了一个相当令人困惑的问题。

以下是到目前为止的症状和诊断步骤:
1:禁用所有保护功能(Enabled Protections A 至 D 全部设置为0)后、连接消耗28A 电流的负载会导致 CHG 和 DSG FET 在关断一秒前保持导通仅30ms、然后再开启30ms。 BMS 会以这种方式持续开启和关闭 FET、在1Hz 频率下具有30ms 脉冲。 在 BQStudio 和日志中、可以观察到运行状态 A 上的 CHG 和 DSG 使能位关闭。 但在此期间、不会激活任何保护或安全状态位。 另一件奇怪的事情是、当发生这种情况时、电池中的放电电流非常不平衡、一个电池似乎具有 BQstudio 中指示的非常高的电流、而另一个电池几乎没有电流。 请参阅“DELOAD_TEST_RSNS0.log”   

2:经过一些试验和错误后、我们发现只需将 RSNS 位从0更改为1、就可以使 FET 的循环停止、并使电池组在28A 负载下正常放电。 (请参阅“DELOAD_TEST_RSNS1.LOG”)根据 TRM,RSNS 位将触发 AOLD、ASCC、ASCD1和 ASCD2过载和短路保护的感测电阻器电压阈值加倍。 我可以了解高电流如何触发 VAN 过载、以及电压阈值加倍会导致触发停止。 但我不明白为什么禁用但未被记录或指示为已触发的保护会被激活。 不禁用所有保护措施是否意味着放电不应受到 BMS 的限制? 实际上、我们并不打算在实践中禁用所有保护、但我们只需验证我们是否可以控制它们、以及是否没有以意外和意外的方式触发。

您认为导致此行为的原因是什么?

e2e.ti.com/.../discharge_5F00_test_5F00_RSNS0.loge2e.ti.com/.../discharge_5F00_test_5F00_RSNS1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    AFE 保护功能无法禁用。 为基于 AFE 的保护设置"Enabled Protection"位仅会禁用 AFE 保护报告。
    必须将阈值设置得远高于预期值、以避免触发这些保护。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是有道理的、尽管手册中确实可以更清楚地说明这些保护不能被禁用的事实。 为了确保、AFE 保护仅为 AOLD、ASCC、ASCD1和 ASCD2、对吧? 可以禁用所有其他各种保护?

    感谢您的快速回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    知道某些保护功能不能被禁用是很有帮助的、但我需要确切地知道哪些保护功能被称为保护功能。 是否仅包括 AOLD、ASCC、ASCD1和 ASCD2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴得到我在前两个评论中所提问题的确认。