This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:将 μ 10kΩ 应用于 PHB

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694570/ucc28063-apply-10k-to-phb

器件型号:UCC28063

你(们)好

PhB 基本上连接到 VREF 和0欧姆。

当此器件以10k 欧姆电阻连接时、是否有任何影响电路运行的器件?

这是否会影响脉冲测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:
    如果使用0欧姆跳线或10k 电阻器将 PhB 连接到 VREF、则在 PhB 与 GND 之间没有电阻器的情况下、运行不应有任何差异。 此外、这不应影响脉冲测试的结果、但最好的方法是使用两个值更改执行测试并检查结果。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:
    由于您尚未发布任何进一步的回复、我将关闭此帖子。
    此致
    John