This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:重负载时的输入电流尖峰

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690861/ucc28070-input-current-spikes-at-heavy-loads

器件型号:UCC28070
尊敬的绅士:
        我正在使用 UCC28070完成6.6KW OBC 项目,输出电压设置为403V,频率:100kHz,Dmax:0.85,L=210uH
        当输入电压为220Vac 且输出功率超过4400W 时、输入电流将出现较大的尖峰。 此时、PF 将急剧下降、波形如图所示。 原因是什么?e2e.ti.com/.../Test-waveform.docx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的波形显示了过零点周围的尖峰、我认为获得一些更详细的波形会很有用。
    您能否得到一个示波器截图、其中显示了栅极驱动占空比、电流放大器输出和电流放大器输入。

    占空比在过零附近处于其最大值、而 Dmax = 0.85是一个相对较低的值。
    如果电流放大器饱和、您可能会在这里看到一些与放大器中的延迟脱离饱和相关的尖峰
    请这么做
    (1)如上所述、获取更详细的示波器图
    (2)尝试增大 Dmax 的值

    如果您想将原理图发送给我、您可以发送电子邮件至 johngriffin@ti.com、我很乐意查看并提供更多建议
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Griffin:

            感谢您的回复~

            根据您的建议、我将最大占空比设置为0.9、同时测试了 IMO、VAO 和 VINAC 引脚波形。根据我的设置、您可能是对的、线性乘法器可能已饱和、我尝试将 R88修改为17.4k 欧姆、 但 MOSFET 在没有负载的情况下经过数百毫秒后会中断、这是另一个问题。

            问题是、MOSFET 通常在发出运行命令后的几百毫秒内损坏。 UCC28070加电或断电是否有时序要求?

             我的机器损坏、波形稍后发送给您。 原理图已发送到您的邮箱、请帮助查看、非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用您通过电子邮件向我发送的数据运行了计算器工具、我注意到:
    (1)计算器建议使用5.4欧姆的负载电阻器、您的原理图使用18欧姆。
    这将导致 CSA/CSB 输入在检测到峰值电流之前饱和。
    (2)建议 RIMO (R88)的值为115k 欧姆
    (3)如果您知道 L2和 L3的空载电感、还应检查 RSYNTH 的值(R*()))
    (4)我会从 CSA 和 CSB 信号中移除补偿斜坡、以使系统运行。
    您可以随时添加它、看看它是否有用。
    拆下 D24和 D25
    (5) VCC 引脚上只有0.1uF 去耦。 请在 C61上使用1uF 陶瓷电容器
    (6) C3 = 1uF、对于6.6kW PFC、这是非常低的
    我建议您将此值增加到大约3uF
    请对电路进行这些建议的更改。
    然后以更低的功耗运行设备并在示波器上查看开关电流。
    如果看上去一切正常、请将功率级别提高到6.6kW
    祝您好运!
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John Griffin:
    感谢您的回复~
    您的计算器工具"UCC28070设计工具8 15 08"吗?
    (1)由于输入电流限制为30A、也就是说、当输入电压为85VAC 时、假设效率为1、则输出功率仅为2550W/5.4 Ω、应根据6.6KW 进行计算? 还是应根据6.6KW 进行计算?
    (2)与上文相同
    (6) C3已更改为4.7 μ F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Excel 计算器基于以下内容:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    您应该将 PFC 的额定功率设置为您的任何设计要求、并确保您的电源能够在其额定电压下提供该功率。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    由于近4周没有帖子、我希望您已解决了您的问题、我将关闭帖子。 如果您有更多问题、请打开一个新帖子。

    此致
    John