This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950 SR FET 额定值选择问题

Guru**** 2469180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694644/ucc28950-ucc28950-sr-fet-rating-selection-question

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP6712

您好的支持团队成员:

我的客户正在设计基于 UCC28950的1800W 400VDC 至115V 直流/直流转换器。 它们使用全桥 SR 整流配置、但希望降低 SR FET 的额定值、添加了有源降压缓冲器电路、如 PMP6712或如下所示:

在这种情况下、他们能否为自己的应用选择250V FET? 对于 NP:NS、X'FMR 匝数比为2.5:1。

(400V/2.5=160V + 75V 峰值)

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    我对有源缓冲器没有任何经验、但客户可以尝试查看系统的性能、然后根据需要将器件更改为更高的电压。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您能否与 PMP6712的设计人员联系、了解该电路的工作原理?
    客户对此有源降压缓冲器没有任何经验、并在寻找我们的建议。

    谢谢你。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao

    我检查了设计人员的姓名、但他不再在名单中、因此我认为他已经离开了 TI。 有源缓冲器与有源钳位类似、我在这里看到了一些很好的幻灯片。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    理解、非常感谢您为我们找到材料。

    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao