This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:TPS63002DRC:降压-升压稳压器电源问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63002, TPS63050, TPS63036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686978/tps63002-tps63002drc-buck-boost-regulator-power-issue

器件型号:TPS63002
主题中讨论的其他器件:TPS63000TPS63050TPS63036

尊敬的德克萨斯州团队:

我 在项目中使用器件型号 TPS63002DRC 为 USB 主机供电。 我想知道它在空载条件下将消耗多少电流。我们的团队观察到、在空载条件下、它消耗的电流接近20mA。在我们的情况下、电流过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rupesh、
    20mA 似乎非常高。 您要在哪个电路板上测试该测试?

    在 TPS63000EVM 上、当转换器配置为强制 PWM 模式(PS/SYNC 引脚高电平)时、预计输入电流消耗在5mA 范围内

    您的工作条件、应用规格是什么? TPS63000是一款非常旧的器件、我可以帮助检查是否更适合您的应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的工作条件、应用规格是什么?

    ANS:应用:基于物联网的智能平板电脑设备。

    我们将使用此降压稳压器在 OTG 模式下为 USB 端口加电。

     我们使用强制 PWM 模式(PS/SYNC 引脚高电平)模式。

    输入电压:电池电压:3.4V 至4.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否精确地确定 VOUT 和负载分布?

    是否有任何特定的决策点选择 TPS63002?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您能否精确地确定 VOUT 和负载分布?

    答案:Vout = 5V,I=500mA 最大值。

    它不会超过上述值。加载只是闪存驱动器、即 USB 笔驱动器。

    2.是否有任何特定的决策点选择 了 TPS63002

    ANS:根据我们的输出负载要求,我们选择了此部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS63050可能更适合您的应用、它比 TPS63000更新。
    它没有固定的5V 版本、但对于 WCSP 版本的器件、解决方案总尺寸相当小。 效率更高。

    TPS63036也可供选择。
    您是否已经研究过这两款器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的团队建议使用其他稳压器。这不是解决方案。 对于电池供电设计、5mA 电流在空闲情况下更大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 TPS63000的设计方式:当设置为强制 PWM 模式(PS/SYNC 引脚高电平)时、它在空载时的电流消耗约为3至5mA、如我的第一篇文章中所述。 当配置为省电模式 (PS/SYNC 引脚为低电平)时、转换器在空载时的功耗低于100uA (约为60uA 至70uA)、具体取决于运行条件。  您可以在 TPS63000EVM 上轻松对其进行交叉检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rupesh、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍然存在。 很抱歉、我在设计中更改了器件本身、以避免由于 TPS63002DRC 而产生泄漏电流。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rupesh、

    在空载条件下、TPS63002不消耗20mA 电流。 该器件在空载条件下的电流消耗约为3至5mA、因此、如果在空载条件下电流为20mA、则需要检查该电流是否保持不变、如果实际断开负载与器件输出之间的连接、如果电流仍然如此高、 我们需要了解该电流的流向、因为您使用的外部组件中有一些元件会导致如此高的电流。 例如、我们在使用不良电感器的完全不同的电路上观察到类似的行为。

    "在设计中更改器件本身以避免泄漏电流"是什么意思?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    在空载条件下、该器件的电流消耗约为3至5mA

    答:这在电池供电设计中是非常高的电流。

    "在设计中更改器件本身以避免泄漏电流"是什么意思?

    ANS: 在下一修订版中使用 TPS61256YFF 替换 TPS63002。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rupesh、

    如果您想要实现最低功耗、则无法使用 PWM 模式、则需要为此使用 PFM 模式。 然后功耗降至100uA 以下。

    此致、
    Brigitte