This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/UCC256303:CINCON 500W UCC25630-3也有一个调优 LLC 反馈问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694483/compiler-ucc256303-cincon-500w-ucc25630-3-also-have-a-tuning-llc-feedback-issue

器件型号:UCC256303

工具/软件:TI C/C++编译器

UCC25630 反馈补偿 RC 值是否有计算工具?

UCC25630是否具有可调节输出参考设计或案例与测试报告?

主要希望是我们可以为可调+/-20%(或类似)的输出提供设计参考、因为实际设计中存在许多困难、而不是反馈电压调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daphne:

    感谢您关注 UCC256303。 遗憾的是、我们目前还没有补偿计算工具。 但是、可以使用具有 POP 分析的 Simplis 模型来测量环路响应。 您能否提供您的原理图和任何可供我查看的测试结果? 您的设计在什么条件下不稳定?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daphne:

    我是否可以查看您的原理图以及您展示此问题的任何波形? 如果您不想在 E2E 上发帖、可以通过 ben.lough@ti.com 向他们发送电子邮件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daphne:

    现在、我将继续并关闭此主题。 如果您需要有关此问题的进一步帮助、请随时再发帖。

    此致、
    本·洛夫