This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:主动电池平衡

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692227/em1402evm-active-cell-balancing

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: EMB1499Q

您好!

我正在使用 EM1402EVM 主动电池平衡模块。 我已经编写了一个代码、指出继续平衡、直到电池偏差低于阈值限值。 我想问、是否有必要在一段固定的时间后停止平衡以放松 EM1402EVM 板、还是可以继续平衡过程?

谢谢、

Saurabh Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我想您可能会遇到两个问题

    1:EMB14xx 芯片组的内部看门狗。 它会在8秒后自动过期。 如果要持续平衡、必须为该单元格重新发出"平衡"命令。

    2:如果在电池之间切换、则需要让转换器斜降、然后才能启用下一个平衡命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 但我看到了 EM1402EVM 的原理图、其中显示了通过将 EMB1499Q IC 的 WDOR 端子接地来永久禁用看门狗计时器。 因此、平衡会继续。 但我想在平衡期间询问我正在获取的电池数据不正确。 您能不能说出原因是什么?

    谢谢、此致、

    Saurabh Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    可以提供更多详细信息吗? 什么是不正确的-电池电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电池电压不正确(变化高达+/- 500mV)。 原因可能是什么? 我认为这取决于电池的化学成分。 我使用的是3.7V、1800mAh 锂离子电池。  

    我想告诉您一个场景...

    我在2018年5月26日(星期六)将一节电池完全放电至3.024V、并将其保持开路(隔离)。 今天、也就是2018年5月28日、其 OCV 为3.394V。我无法理解原因。  

    谢谢、此致

    Saurabh Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    您可能会看到该单元格存在较长的"放松"时间。 我不是细胞化学家、但您可以与您的细胞供应商核实这一点。

    您的电池测量值是否在空闲状态下不正确(电池上无负载)、或者电池上是否有负载? 负载有多大、您的噪声曲线是什么样的? 您在平衡吗?

    您可能会看到一些不同的东西。 如果不了解更多信息、我只能猜测、

    如果您有任何负载、则可以测量电池的内部阻抗以及用于将电池串联的连接。 如果是动态负载、您可能会测量电池上的噪声。 如果是平衡,则可能是平衡电流的 I*R 下降。 它可能是某个位置的当前路径、而只是寻找位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 是的、您是对的、细胞会看到很长的放松时间。 当电池不平衡时、即使电池未放松、电池电压测量也是正确的。 电池组(我使用了16节串联电池)未连接到任何负载。 我只是在执行主动电池平衡。  

    如何获取有关细胞放松期的更多信息?

    谢谢、此致、

    Saurabh Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    然后,您还将测量平衡电流的任何 I*R 压降,路径中包含任何电阻(寄生效应)。 这就是您将看到偏移的原因。

    如果您对您的细胞有任何疑问、我会向您的销售商咨询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在检查万用表上的电压电平时、同一节电池的电压范围为3.623V 至3.644。 我不知道这样做的原因。 充电或放电期间是否存在电池动态特性?  

    我还想问的是、我没有收到有关 EM1402EVM 中使用的正向变压器匝数比的信息。 参考文档显示,匝数比由公式0.25*n 计算,其中 n 是单元格数。 但我下载了脉冲电子产品数据表 PA3856.005NL、它显示了不同的匝数比。 我很困惑。  

    逻辑上考虑、在对辅助电池中的过度充电电池放电时、过度充电的电池电压应大于(辅助电池电压)/(匝数比)。 我如何证明这一点。  

    谢谢、此致、

    Saurabh Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我建议使用示波器而不是万用表。 仪表将仅为您提供信号的 RMS 信息、而示波器将让您(几乎)看到所有内容。

    如果您加载电池、则您可以测量电池的阻抗或连接的阻抗。

    遗憾的是、我不确定 EM1402变压器选择背后的逻辑是什么、因为原始设计人员不再与公司合作。 需要注意的一点是、匝数比主要决定了转换器的占空比、因为 EMB1499调节流入/流出被平衡电池的电流。 它实际上并不关心电池电压是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我尝试使用示波器监控电池电压、但无法按预期获得数据。 它显示了大约为零的读数、并且具有很多噪声。  

    没有 David 电池未连接到任何负载。

    对于匝数比部分、您能告诉我参考文档中给出了计算匝数比的公式吗? 有什么意义吗? 您还能告诉我正向转换器中的开关频率是如何决定的?

    谢谢、此致、  

    Saurabh Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    您的示波器交流耦合吗?

    还应密切注意示波器的接地。

    我可以与您分享一份附加文档、该文档应能更深入地了解电路设计。

    至于开关频率、我不确定。不幸的是、我没有器件定义的历史记录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉耽误你的答复。 当我测量直流电压时、示波器为直流耦合。 我将示波器接地到电池组。  

    是的、David 非常友好地分享了该文档。 这对我非常有帮助。

    谢谢、此致、

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    请通过 d-wiest@ti.com 与我联系...我将在离线时与您分享。