This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:VSYS 负载调节

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710730/bq25890-vsys-load-regulation

器件型号:BQ25890

请检查随附的 VSYS 负载调节。

e2e.ti.com/.../VSYS-load-regulation.pptx

2.如果 您有电池开路时的 VSYS 负载调节数据,请将其发送给我们。

请告诉我们图5条件。

chg_config=启用?

CE_=LO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、当 ISYS 大于3.7A 时、您能读取 VBUS 和 VSYS ADC 值(REG11和 REG0F)吗? bq25890基本上是一款降压直流/直流转换器。 输入应足够高、以支持所需的输出。 请参阅 www.ti.com/.../slyt569.pdf 计算所需的 VBUS_MIN 以维持 VSYS@3.7A 并检查 VBUS 引脚电压是否符合所需的 VBUS_MIN。
    2.无可用数据。
    3.充电被禁用。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁山
    感谢你的答复。

    REG11为9A
    REG0F 为0

    这是否与 VBUS_MIN 有关? 电池已打开。
    这是否与 VINDPM 有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于单次 ADC 转换(REG02[6]= 0)、请首先设置 REG02[7]= 1、然后读回 ADC 寄存器以了解当前 ADC 值。
    当 BAT 引脚悬空时、VSYS 是转换器的输出。
    如果 VINDPM 设置不正确、当负载电流较高并且无法支持所需的输出电压时、适配器电压可能会下降太低。 有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slyt569.pdf。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁山

    感谢你的答复

    它们将电源从 USB 5V 更改为 10.02V。

    VINDPM 设置从相对更改为绝对。

    它们可能会看到3.6A 以下的良好调节。请参阅下文。

    但当负载电流高于3.6A 时、VSYS 电压会下降。(VSYSMIN 稳定电压为3.5V)

    请告知 我们该 器件何时 能够输出 5A 负载并具有良好调节性能的设置信息和条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10.02V 输入的 VINDPM 设置是什么? 除了 SYS 负载之外、是否还有任何充电电流? 如果提供了 SYS>3.6A 时的所有寄存器值、这将非常有用。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宁山

    感谢你的答复。

    除了 SYS 负载之外、没有任何充电电流。
    我们得到了您提到的电阻器值。 请查看以下内容。

    六角槽
    03F00111111
    1600000110
    21000010000
    31E00011110
    41800011000
    51300010011
    64F01001111
    78B10001011
    84901001001
    94401000100
    a7301110011
    bA710100111
    C000000000
    D01004E 1110
    E000000000
    f4401000100
    107F01111111
    11DA11010
    12000000000
    13800001000
    141D00011101

    请告知我们该器件何时能够输出5A 负载并具有良好调节性能的设置信息和条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 TS ADC 读取的值为80.055%(REG10=7F)、因此应存在 NTC 故障、但 NTC 故障显示正常(REG0C[2:0]=000)。 您能否仔细检查所有寄存器读数?
    BTW、在测试期间应禁用充电、但 REG03[4]= 1。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于在几周内未收到任何响应、因此该主题被视为已解决并已关闭。