This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:2个双 PWM 生成、以5V 信号作为基准

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692968/ucc28251-2-dual-pwm-generation-with-a-5v-signal-as-reference

器件型号:UCC28251

尊敬的各位:

我希望我以适当的方式提出我的问题,因为这是我第一次在这个论坛上提出我的问题。

我正在寻找一个 IC 来生成2个彼此双路的 PWM。 我想使用外部组件(RC 滤波器或其他组件)设置死区时间(大约50-100ns)和频率(50kHz)。 更重要的是、我希望输入接受0V 到5V 之间的电压、例如、生成0%至100%的占空比。

我可以找到的大多数 IC 都包括反馈控制(如同步降压:UCC28251高级 PWM 控制器)。 但我不想进行调节。

如果有可能绕过该参考 UCC28251上的这个反馈控制并使用一个外部信号来领导 PWM、请告诉我。

此致大家、

M.Blanc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maximin:

    如果 UCC28251被配置为电压模式控制、那么误差放大器可被配置为一个同相放大器、例如、我们可将增益设定为2。 然后、可通过将输入更改为同相输入来控制占空比。

    您是否将 UCC2808视为另一种选择。 将 FB 引脚连接至低电平、然后 COMP 将被拉高、IC 将提供最大占空比。 通过使用外部信号将 COMP 拉为低电平、可以控制 PWM 占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我在 LTC6992 IC 中找到了另一个选项、该选项可基于0-1V 信号创建 PWM。 有4个基准取决于您要执行的操作(0%至100%占空比、或者100%至0%、或者在必须限制升压模式时为5至95%...)

    再次感谢

    Maximin