This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:平衡问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710902/bq40z50-r2-balancing-issue

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ78PL116BQ40Z50BQSTUDIOBQ4050

您好!

我们发现4S8P 19.2Ah LiFePO4电池组无法100%充电。

在开始生产时、电池组能够充电至100%、但在使用4个月后、电池组只能充电至80%。 当我们通过 Battery Management Studio 读取电池组时,电池2显示零平衡时间,其中电池1、3和4平衡时间较长(请参阅所附图像)。

充电期间、当其他电池处于3.5V 范围内时、电池2达到3.6V。 在放电期间、电芯1降至2.8V 以下。

当我们禁用电池平衡(CB、CBR、CBC=0)时、电池组能够充满电。  

哪些参数会影响电池平衡时间计算? 是否有任何方法可以将设置更改为基于电压的平衡而不是基于容量的平衡、如 bq78PL116中所述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50-R2中的电池平衡基于容量。 它使用 DOD 测量值并将容量从容量最高的电池中分流出来。
    查看 CBDOD_x 值、可以看到 CBTimers 的计算方法是正确的。
    bq40z50没有基于电压进行平衡的选项。
    如果您可以发布充电周期的 bqStudio 日志以及 gg 文件和您正在使用的化学 ID、我们可以进一步调查以查看正在发生的情况。
    您还在使用内部电池平衡还是外部电池平衡?
    内部电池平衡只能绕过10mA、因此对于这样大容量的电池组、它可能无法跟上。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GG-file-and-charging-log.rarI已附上 SREC 文件和充电周期数据。 我们使用的是外部平衡、而平衡电阻器为33欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    rar 文件似乎已损坏。 我无法打开它。
    您能否发布.zip 文件。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 zip 文件

    e2e.ti.com/.../GG-file-and-charging-log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这是一个大容量电池组、从日志和 gg 可以看到电量监测计本身的电池平衡计算是正确的、但它可能会对电池进行时间平衡:

    此处的 DOD 显示 CELL1具有最低容量、因此其电池平衡 时间为0、但 CELL3 具有最高容量、平衡该容量的时间为~56000秒或15小时。

    此外、查看 gg 文件、阻抗值以数字表示、因此它们可能不太准确。

    我会建议以下选项:

    使用电流调节。 有关使用电流调节的应用指南、请访问 http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/180/6102.how-to-guage-high-capacity-packs.pdf

    2.更改为 bq4050、这是一种 CEDV 测量仪表、使用基于电压的平衡、不使用阻抗值。

    此致、

    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,

    感谢您的回复和建议。
    还有几个问题。
    1)根据数据表、IC 支持29Ah。 我们使用的电池组是19.2Ah。 这里有什么问题吗?
    2)单个数字阻抗值的原因是什么。 与学习周期相关的任何内容?
    3)我们看到电池组只能容纳80%的容量。 平衡电流为100mA。 在75%占空比下、平均平衡电流为75mA。 因此、为了平衡20%的容量差异、我们需要3.84Ah/0.075A = 51.2小时。 我们在空闲模式下将电池组保留了一周以上、但仍然无法获得满容量。
    4)电流调节将如何帮助平衡问题?
    5) IS bq4050与 bq40Z50-R2引脚对引脚兼容。 迁移到 bq4050时、我们需要注意哪些事项?

    此致、
    Vasanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanth、您好!
    容量本身不是问题、但高容量会导致阻抗足够低、从而影响阻抗跟踪算法。
    2.对于这些采用高并联电芯数配置的电池而言、这可能是正常的。
    3.若要调试此功能,您可能需要在静置期间记录,并查看“CBTimex”是否正在递减或禁用电池平衡。 此外、检查您是否在休息期间高于"用于平衡的最小 RSOC "。 当监测计获取其 OCV 读数以进行监测时、它将在30分钟至~5小时内禁用平衡、以便获得干净的休息电压、因此也必须考虑这一点。
    4.电流调节将有助于提高阻抗的分辨率。 例如、如果电流标度为/10、则阻抗值将达到10倍。 但是、从纯电池平衡的角度来看、它可能没有太大帮助。
    bq4050是一款引脚对引脚兼容的器件。 只有监测算法是不同的。

    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    再次感谢快速响应。 感谢您在分享详细信息方面所做的努力。

    1)基于上述讨论、我们是否有可能通过对平衡算法进行一些更改来继续进行 bq40z50-R2设计。

    由于在现场、我们无法保证每个充电或放电周期之间有足够的休眠时间。 充电时发送 RESET 命令将帮助我们重新计算平衡时间并改善平衡? 建议我们是否有任何方法来解决此问题

    2)如果无法实现平衡、我们将使用 bq4050替换 bq40z50-R2。  

    请确认 bq4050也可以使用相同的外部平衡电路(请参阅 PDF)e2e.ti.com/.../0243.3022.bq40z50-external-cell-balancing.pdf

    此致、

    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanth、您好!
    我认为使用 bq40z50-R2可能会很困难。 您可以同时禁用平衡、以查看性能是否可接受。
    2. bq4050的外部平衡电路将是相同的。 有关基于电压的平衡工作的更多详细信息、请访问 :www.ti.com/.../slva155.pdf
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在美国、我们的工程师是否可以在这里处理此问题?
    随着我们即将投入生产、尽快向当地现场应用工程师提供直接联系信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    我们观察到、在充电和放电结束时、电池电压处于不同的电平、当我们在此期间发送 RESET 命令时、看起来 bq 能够适当地计算平衡时间(在充电结束时、 容量较高的电池显示的平衡时间较长,而显示的最低电池显示的平衡时间为零)

    在每个充电周期结束时发送重置命令时,您是否会看到任何问题?

    当我们重置 bq IC 时,哪些辅助将受到影响?

    RA 表,校准参数将在复位期间受到影响?

    此致、

    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    上述查询是否有更新?

    此致、

    Vasanth