请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 我们将 BQ28Z610用于1S 坚固结构、短接 VC1和 VC2。
VC1的输入电阻为100欧姆、电容为0.1uF。
在电源设置为3800mV 时、SBS.Voltage 的范围为3791至3799mV。
如果 VC1的输入电阻变为5.1欧姆、 则 SBS.Voltage 在3799mV 时保持稳定。
因此、我们想知道输入电阻的范围。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../BQ28Z610-1S-Schematic-.pdfHi电池:
我们想知道 VC1和 VC2之间1uF 电容器的功能。
客户询问我们、IC 的 VCC 应该具有稳压器电容器。
如果我们需要为 IC 的 VCC 添加一个电容器, 我们是否可以在 VC1上添加它?
(1系列结构,VC1短接,VC2。 因此,VC1将有0.1uF 和1uF?)