This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350-R1=BQ76940充电和放电应用的集成

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691140/bq78350-bq78350-r1-bq76940-integration-of-charging-and-discharging-application

器件型号:BQ78350

您好!

BMS 输出的电流设计采用充电和放电集成结构。

充电过程结束后、BQ78350的充电 MOSFET 功能将被禁用。 当电路断开时、电流将首先流经充电 MOSFET 的体二极管。 检测到放电电流后、充电 MOSFET 将再次打开。

基准测试结果显示、从检测到的放电电流开始、大约需要357ms 才能为 MOSFET 开路充电。 也就是说、在357ms 内、电流全部流经 MOSFET 的体二极管。

问题:是否有办法缩短时间?

此致、

莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱纳、

    监测计外部的电流取决于您选择的 FET 的栅极电容器。 因此、可以通过选择不同的 FET 来减少它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、

    您的意思是、这是因为驱动速度太低、选择具有较小 Qg 的 FET 可以缩短时间。 MOSFET 的体二极管导通时间为357ms。 我认为 MOSFET 导通时间远小于375ms。

    此致、
    莱纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莱纳、

    无论怎样、您也有一个由 FW 内部进程确定的 FW 组件。 一旦监测计的引脚将其驱动为低电平、则 FET 将打开、该时间仍将不确定。