This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3670MF-1.8EV:LM3670MF-3.3

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693542/lm3670mf-1-8ev-lm3670mf-3-3

器件型号:LM3670MF-1.8EV

您好,  

我们已经与此 IC 合作了几年。 在我们的新项目中、我们遇到了可能与 ESD 相关的问题、导致 IC 烧坏。 我有一个设备内含刻录 IC、是否可以将该设备发送给您进行检查? 为了理解原因是什么?  

谢谢  

请注意、我们的器件是具有3.3V 输出的器件。  

Amir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    您需要与您购买器件的经销商合作以获得退货。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    您是否能够与您的经销商合作以开始退货?

    如果您想在此处尝试调试问题、请发送原理图、PCB 布局和故障说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    由于我们正在更换我们的生产工厂、并且我们目前正在使用旧的数量、因此我在发送给经销商时遇到了问题。 由于我们仅处于 DV 级、因此我们没有新的分销商。 请向我发送电子邮件地址、以便我可以向您发送数据。  

    谢谢、  

    Amir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    我不理解、但您可以通过单击我的姓名开始私人对话、然后单击"连接"向我发送您无法在此处共享的任何信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    您是否自行解决了此问题? 如果没有、请在上周开始的私人对话中向我发送您的数据。