This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/交流转换器要求。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710822/dc-to-ac-converter-requirement

主题中讨论的其他器件:LM5036

您好!

我们必须按照以下规格设计直流/交流转换器

输入: 52-154VDC

输出: 交流24V、80KHz

输出电流应根据所附图像而定。

请向我们推荐任何设计/IC/电路/拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 A.S.Bhushan:
    您正在驱动哪种类型的负载? 它是电阻式的吗?
    波形的确切形状是否重要?
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe Leisten 先生、您好!
    感谢您的回复。
    它不是电阻负载。
    输出将直接连接到变压器初级。
    是的、输出电流形状非常重要。
    输出电压可能为24V 峰值脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Joe Leisten 先生、您好!

    感谢您的回复。

    它不是电阻负载。

    输出将直接连接到变压器初级。

    是的、输出电流形状非常重要。

    我的要求是根据附加的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 A.S.Bhushan:
    我建议分两个阶段完成这项工作。
    首先是对输入电压进行降频转换、以便为交流电源提供所需的振幅。
    第二级是使用半桥或桥式转换器在所需的输出频率下生成方波输出。 您可以使用输出变压器确保输出为真正的交流电、并使其以所需的 GND 电平为中心。
    使用提供极高占空比输出的电压模式半桥控制器、例如 LM5036、以确保输出大约为方波。
    但愿这对您有所帮助。
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe Leisten 先生、您好!
    感谢您的宝贵答复。 良好的解决方案。
    我能否使用 LM5036获得精确的方波?
    我将会回来查看 LM5036的电路/IC。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 A.S.Bhushan:
    由于此帖子有一段时间没有活动、我将其标记为已解决。 如果您有任何其他问题、请随时打开另一个主题。
    谢谢
    Joe Leisten